详情页
首页>资料大全>企业资讯
半导体并购新地震:IDT+3.3亿美元收购PLX
华强电子网    发表于   2012-05-03
 

半导体行业的又一起重量级并购:Integrated Device Technology, Inc.(简称IDT)、PLX Technology, Inc.(简称PLX)今天联合宣布,双方已经达成终协议,IDT将把PLX收归旗下。

 

对于普通消费者来说,IDT比较知名的产品应该是惠普等笔记本的整合音频方案,PLX则以主板、显卡上大量采用的PCI-E桥接控制器而驰名。

 

根据双方董事会一致批准的收购协议,IDT会买下PLX已发行的全部普通股股票,然后双方实施合并。PLX股东手里的每一股PLX普通股都能换得3.5美元现金和0.525股的IDT普通股股票。根据IDT 2012年4月27日的收盘价,PLX每股折合约7.00美元,交易总价值约为3.3亿美元。

 

IDT希望能通过这笔交易增强云计算时代越来越重要的数据中心互联产品,同时获得业内广泛使用的大量交换机、桥接器、控制器等产品。

 

IDT首席执行官兼总裁Ted Tewksbury表示:“收购PLX对于IDT的核心串联与界面业务来说是一次激动人心的扩张。两家公司有着互补的产品线、技术和客户群,共同致力于为数据中心和其他应用提供高性能的系统级互联方案。”

 

IDT预计这笔交易快将于2012年第二季度完成(IDT 2013财年季度),并可立即为IDT的收入做出明显贡献。

 

与此同时,IDT收购了的频率控制器产品供应商、佛罗里达州私企Fox Electronics,交易总额约3000万美元,全部以现金支付,其中2600万美元将在交易结束时支付。Fox Electronics 2011年全年收入约2300万美元,处于盈利状态,但未公布具体利润。

 

IDT会将Fox Electronics的晶体、晶体振荡器、XpressO振荡器等产品和自己的CrystalFree CMOS振荡器方案整合起来。

 

根据同日公布的财报,IDT 2012年季度收入1.191亿美元,GAAP净利润1740万美元,同比分别减少17.7%、56.2%,过去的2013财年(2011Q2-2012Q1)总收入5.267亿美元,同比减少13.0%。

 

 

标签: IDT idt 半导体 PLX Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续