详情页
首页>资料大全>企业资讯
广东半导体照明产业联合创新中心打造民族品牌
华强电子网    发表于   2012-05-04
 

近日,广东省全面启动LED照明标准光组件项目的研究与实施工作。这项全国首创的重要工作,对整合我国LED产业资源、制定行业标准、推动技术创新、促进产品升级、打造民族品牌具有重大意义;对我国LED产业的健康快速发展将起到巨大的推动作用。对此,广东省半导体照明产业联合创新中心主任眭世荣博士就这一话题做了详细介绍。

问:什么叫做“标准光组件”?

答:标准光组件从技术的角度而言,其定义主要是:以LED芯片为基本发光体,具备规定的光、色、电、热特性,以及规定的外形尺寸、机械匹配形式、应用接口端和使用规范等特征,用于照明产品及照明系统的发光单元。通俗地讲,标准光组件就相当于电脑市场上可以相互兼容、用来组装电脑的标准器件。

问:为什么要开展标准光组件应用项目研究工作?

答:近年来,我国的LED行业发展很快,应用领域越来越广阔,市场潜力也越来越大。但是,整个行业发展不平衡、不成熟,还缺乏一个统一的行业标准,严重阻碍了LED行业的健康发展。

问:标准光组件应用项目工作有什么特点?

答:我们开展的这项标准光组件标准工作,与目前国内行业中国家和一些地方开展的标准研究和制定工作侧重方向不同。标准光组件强调的是各产品件之间相互协调和兼容的一个标准,强调的是产业链的过程控制,而目前国内多数开展的标准都是针对某一个产品件或者某一个成品的标准,没有强调各企业之间产品件相互协调和兼容性。这就是我们开展的这项标准光组件标准工作的特点所在。

问:开展标准光组件应用项目研究的重大意义是什么?

答:开展标准光组件应用项目研究,可谓重大意义。首先,有利于整合产业资源、打造民族品牌。如果中国的LED产业有了统一的光组件标准,则各企业之间在新产品研发方面就有了明确的方向,可以避免企业少走弯路,节省研发资金,让企业更好地创新,发挥自己的优势,从而增强企业实力,更好地打造民族品牌。同时,由于当中的产品件有了相互兼容的标准,那么原本孤立的产品件就可以自由地在产业链市场上流通了,既可以做大市场,又利于产品的优化。而且,一旦中国LED产业发展了、强大了,中国的光组件标准自然而然地就会成为世界标准。

其次,有利于实现从中国制造到中国创造的改变,避免本土企业陷于国际专利陷阱。标准光组件项目将会产生许多项专利,而这些专利将会成为GSC成员单位,成为本土众多LED企业共同的专利,这些专利将可以用来很好地参与国际竞争。同时,更有利于中国LED企业方向明确地研制新的专利,真正实现由中国制造走向中国创造。

问:标准光组件应用项目研究工作为什么要首先选择在广东开展?

答:这是由发展LED产业的条件、环境、实力等诸多因素决定的。首先,广东省委、省政府大力支持LED产业的发展。在广东省的“十二五”规划中,LED照明被作为广东省的战略新兴产业来抓。其次,广东省是LED大省,LED产业规模占了全国份额的60%,产业基础好。“十一五”期间,在广东省科技厅的统一部署与推动下,省内已经做了大量的半导体照明应用示范工程项目,在此过程中也积累了较为丰富的产业实践经验。第三,广东LED产业的快速发展,聚集了一大批行业所需要的优秀人才。

还有一个很重要的因素,即广东省拥有一个专业的优秀的组织和运营机构。目前落户佛山南海新光源产业基地,成员单位还在不断扩充。其组织机构亦属国内首创,中心工作人员由一群高学历和经验丰富的人才组成,是一个非盈利性创新平台。由于拥有专业的推动标准发展的机构的存在,就可以很好地衔接政策与市场的关系,处理和组织好政府支持与企业共同参与的工作,使得资源能够快速、高效地整合起来。

问:目前,国家以及国内许多地方都在开展一些行业的有关标准工作,这些标准与标准光组件的标准有什么区别?

答:标准光组件的标准,与目前国内行业中国家和一些地方开展的标准研究和制定工作侧重方向不同。其区别在于:标准光组件强调的是各产品件之间相互协调和兼容的一个标准问题,突出的是产业链的过程控制。而目前国内多数地方开展的标准,都是针对某一个产品件或者某一个成品的标准,没有强调各企业之间产品件的相互协调和兼容性。

问:我们开展标准光组件应用项目研究的难点主要在哪里?

答:开展标准光组件项目,我们确实面临一些难点。首先,LED产业的中小企业众多。许多企业的产品占有一定的市场,其中个别企业只看到企业自身的短期利益,而不能从大局出发,尚缺乏团结协作的精神。因此,项目的组织和实施存在一定难度;其次,不少企业对标准光组件项目的重要性认识不足,需要我们长期努力地宣传,以调动企业参与积极性;第三,开展标准光组件项目,这是一项我国行业人士从未开创过的事业,没有任何经验可借鉴,我们只能摸着石头过河,在困难中探索。

在开展标准光组件项目的过程中,虽然我们会遇到一些主客观方面的困难,但是,我们对开展好这项工作很有信心。首先,我们拥有广东省委、省政府的大力的政策和一定的资金的支持,解决了战略决策层面和财力的支持,同时还有国家半导体照明工程研发及产业联盟的鼎力支撑;其次,我们拥有专业的优秀的运营机构——GSC,解决了项目的组织和实施机构。目前,这个机构已经拥有22家理事成员单位,包括国家半导体照明工程研发及产业联盟、广东省工业技术研究院、鸿利光电、晶科电子、光为照明、国晟投资、勤上光电、中镓半导体科技、蓝箭电子、佛山国星、佛山照明、广东昭信企业集团、木林森、中山鸿宝、茂硕电源、雷曼光电、洲明科技、晶蓝德灯饰、长运通光电、TCL集团、银雨照明和德豪润达等,标准光组件项目获得了理事成员单位的大力支持。我们阶段的工作已经顺利开展初见成效,各项工作正在快速、有效地推进中。

问:广东省“LED照明标准光组件联合研究联盟”成立后,近期和远期将要开展哪些工作?

答:近期的主要工作是:组织企业参加今年6月举行的“2012中国(深圳)国际LED展览”,展示研究成果;开展创意设计大赛,发布框架编码规则、10个常用模块,定期(不定期)发布一些新的模块标准、专利20至30项;开展针对模块应用的培训与辅导,宣传工作;配合项目,推出、发布3至10个重要模块;配合标杆指数,推广应用一批以标准光组件为设计单元的应用产品示范工程。

标准光组件的中长期工作主要有:不断发布光组件的标准,新的模块;开拓光组件的应用范围、寻求新的应用领域;研究中国专利壁垒、进行专利分析、抢占国际市场;主导标准光组件地方标准的制订工作,并在此基础上争取上升为国家标准和国际标准;研究测试方法、检测仪器设备、标准夹具、标准样品的研究开发,带动和催生自动化检测设备;面向LED照明全产业链,加强组件的通用性和互换性。

 

 

标签: 民族品牌 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续