详情页
首页>资料大全>企业资讯
新一代超薄大屏触控显示技术及触控IC演进图
电子工程专辑    发表于   2012-05-09

2012年是中国智能手机的爆发年,本刊预计今年中国手机厂商设计与制造的智能手机出货量将可望突破2亿只,而这些智能手机无疑全部都需要采用电容触控屏。除智能手机外,平板电脑市场对于5-10寸触控屏的需求也是急增,预计今年中国平板电脑的出货量可能超过5000万台。而英特尔于四月展开强烈攻势的Ultrabook也会推荐采用触控屏,这又是触控屏市场另一个巨大的金矿。更重要的是,伴随着手机向超薄,大屏发展,以及平板和超极本对触控屏的需求,今年触控显示技术正在发生快速演进,孕育多年的新型触控显示技术包括Touch on lens(也有称为One Glass),互容式单层多点触控,On cell/in cell,以及柔性显示等技术都会在今年开始商用面市,而对于iphone5将采用in cell的期待,无疑这个市场变得异常精彩而刺激。

面对这一巨大的触控IC市场,除了早先的几个欧美玩家比如Synatics,Atmel,Cypress,ST和义隆外,更多的本土公司已参与进来,而这些本土公司又分为去年已打出江山的敦泰、汇顶(MTK入股),和今年准备杀入市场的思立微电子(格科微投资子公司)、北京集创、上海艾为电子等等新生军。当然,还有台湾双雄“M”——MTK与Mstar,也已进入电容触控IC市场,Mstar新推出的单层ITO多点触控已大批量产,具说可以使TP模组成本比多层ITO的方案降低2美元。这些公司从不同的角度推动着触控显示技术与市场的发展。下面,电子工程专辑首席分析师孙昌旭采访了一些主流的公司,看看他们在这些新技术上的进展,以及他们对于目前多种新一代触控显示技术的商用前景预测。

敦泰科技:OGS与in cell同行

受访人:敦泰科技市场副总裁白培霖

目前新一代的显示触控技术包括OGS(one glass,也称touch on lens),单层互电容式和incell/oncell等等。

对于OGS而言,目前仍然有一些困难,比如强度和加工成本。普通双片式电容触摸屏,由于Lens和sensor分开,Lens是先切割,钻孔,打磨,然后再做强化。这些工艺流程已经非常成熟。而OGS是Lens与sensor集成在一起。通常是先强化,然后镀膜,蚀刻,后切割。在强化玻璃上切割是非常麻烦的,成本高,良率低,并且造成玻璃边沿形成一些毛细裂缝,这些裂缝降低了玻璃的强度。业内也有一些解决办法,比如先切割,再强化,后镀膜蚀刻,但这种办法效率极低,量产成本极高。所以一般采取的办法是降低强化深度,从而降低切割难度,在切割后再做二次强化来提高强度。但这样做OGS的强度也仅仅达到正常强化玻璃的50%~60%。康宁出了一种玻璃,这种玻璃做成OGS后还能达到正常强化玻璃的70%~80%,已经满足业内的要求。

      单层ITO互电容技术,是目前各家公司研究的重点。目前的主要困难在pattern和高阻抗。各家公司都在努力解决这些问题。

市场预计,iPhone5将采用incell技术。Incell/oncell一下成为了目前热门的讨论话题。由于oncell并没有带来明显的减薄和成本优势,市场都还没有形成,在incell的火爆人气前就已经式微了。Incell之前鲜有人提起,主要是技术非常困难。主要表现在怎么集成电容感应sensor,怎么解决显示部分和触摸部分的相互影响,怎么降低电容式触摸sensor的负载,怎么在复杂的工艺流程上实现足够高的良率等等。如果iPhone 5真的采用incell,则说明这些技术已经得到较为完善的解决。

柔性显示技术是业内非常前沿的技术,各大公司和研究机构在研究。

针对这些新型显示技术,敦泰科技有不同的策略。由于OGS是单层结构,没有屏蔽层,非常容易受到干扰。敦泰科技的电容式触摸屏控制器以抗干扰能力强着称,特别是推出FT5216,FT5316,FT5506,FT5606,FT5816等IC,集成了的抗噪声技术,完全能应对这些噪声。采用FT5816作为控制器的 10.1" OGS触摸屏pad,预计将于5月底上市。此外,敦泰科技有一支阵容强大的研发队伍。在单层互电容的pattern设计和应对高通道阻抗方面的研究已经取得显着进展。

在大屏触控方面,敦泰科技在2011年10月推出了针对7"~12"的触摸屏单芯片解决方案。其中FT5506主要针对7",FT5606主要针对10 ~ 12",FT5816主要针对12 ~ 14"。如果把芯片级联,采用多芯片方案,多能支持到29"。其中在2012年Intel IDF上展出的18.5" AIO PC的OGS触摸屏就是采用敦泰科技的多芯片方案。FT5506、FT5816也用在了世界顶级客户的Pad上,其中FT5506已经开始design in,而采用FT5816的pad预计在5月底上市。无论是单芯片还是多芯片方案,都能基本符合Win8标准,给客户提供流畅的触摸体验。

敦泰科技正在开发的FT5926,将单芯片支持到15.6",完全符合Win8标准,预计将于2012年9月提供工程样片。届时,敦泰科技将实现对超级本单芯片全系列覆盖。

敦泰科技在电容式触摸屏上深耕多年,有着深厚的技术积累。目前的专利覆盖屏体结构,屏体图案,电路实现,解调方式,信号处理算法等方面。已经申请的国际国内专利30多项。

值得一提的是,敦泰是和国内厂商一起成长,一起迎接智能手机起飞元年(2012)。敦泰将研发中心放在深圳,重点放在大陆客户,以世界级的技术和产品,提供本地化的服务。敦泰的研发技术团队,直接到线和我们的客户共同开发新产品。明显的例子就是我们和客户一起开发新产品所需要的时间,经常是竞争对手,甚至国际大厂,的三分之一或更短。

 

标签: 触控显示技术 触控屏驱动 触控IC Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续