详情页
首页>资料大全>企业资讯
扬智科技网络流媒体处理器SoC助力VideoWeb平台
电子工程专辑    发表于   2012-05-10

机顶盒SoC领导厂商扬智科技,日前宣布其M3911网络流媒体处理器单芯片正式获德国OTT (Over-the-top) 系统供货商VieoWeb采用,成功导入VideoWeb近期针对国际OTT市场推出的B12平台中。

B12是VideoWeb专为OTT制造商以及网络内容服务商所设计的平台方案,本方案提供HTML4/5/CE-HTML 浏览器, QT-client, HbbTV, DLNA 以及扬智科技所开发设计的网络流媒体处理器。此外,B12也支持好莱坞支持的多媒体串流技术,包含Smooth Streaming, HLS, BitBand, 和 MPEG DASH;B12也同时支持多样数字版权管理技术(Digital Right Management, DRM),例如 DRM10, PlayReady, HLS-DRM 以及Secure Media等。

扬智科技的M3911是市场上颗支持快速待机与恢复功能的网络流媒体处理器单芯片,藉由缩短开、关机时间,加上能自动侦测并关闭无须使用的影音输出端子,M3911较市场上既有产品能进一步节省耗能将近50%。此外,采用开放式Linux kernel开发平台,软件开发业者能轻易的在M3911上增加各种新式应用,大量节省开发时间。

“我们很荣幸能与扬智科技合作,因为采用了成本精简的M3911网络流媒体处理器单芯片,B12成为各方寻求低成本OTT开发平台的方案,”VideoWeb业务副总Oliver Soellner表示,“VideoWeb过去三年已在OTT市场累积了成功的出货经验,新上市的B12平台将可进一步降低终端产品的制造成本,并实现在有限的成本结构内仍能提供绝佳OTT产品性能的梦想。”

“为了提供全球客户兼备经济实惠、快速开发、同时又环保的OTT产品,扬智科技很开心能与VideoWeb配合,”扬智科技国际事业部总经理Tony Chang强调,“B12平台将能提供更迅速的产品开发流程,并进一步缩短交期,此外B12还提供生命周期管理、以及持续更新软件服务。选择整合了扬智M3911芯片的B12开发平台,OTT业者预期将可大量减少产品开发复杂度,并再也无须烦恼技术层次的问题。”

标签: 机顶盒SoC 网络流媒体处理器 单芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续