详情页
首页>资料大全>企业资讯
莱迪思宣布量产iCE40+“LOS+ANGELES”
电子工程世界网    发表于   2012-05-14

美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2012年5月8日莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布发布8款已经完全符合量产标准的iCE40™ “Los Angeles” mobileFPGA™系列器件,并开始批量生产。iCE40低功耗LP系列的LP640、LP1K、LP4K和LP8K器件,以及更高性能的iCE40 HX系列HX640、HX1K、HX4K和HX8K器件,都已经开始量产,并拥有17种不同的器件/封装组合。

iCE40 mobileFPGA器件使用非易失性40nm工艺制造,沿袭了已经被大量商业消费类电子OEM厂商广泛采用的成功的65nm iCE65™系列的特性,其灵活性、低功耗、低成本和小型封装的优势,有助于在不断缩短的开发周期内,迅速开发出新的创新的电子消费类产品。

“我们非常高兴能够到达这个量产的里程碑”,莱迪思公司副总裁和消费类业务部总经理,Kapil Shankar说道,“这些非易失性的40nm器件已经迅速地被我们的客户采用。我们预计本季度的累计出货量将超过一百万片。”

易于使用的开发套件
通过使用两款新的iCEblink™开发套件,工程师们可以很方便地评估和采用非易失性iCE40技术。iCEblink40-HX(更高新能)开发套件带有一片iCE40HX1K-VQ100器件,iCEblink40-LP(低功耗)开发套件带有一片iCE40LP1K-QN84器件。这两款器件都提供了1280个查找表逻辑、64Kbit片上存储器以及67个用户I/O。采用USB接口连接的iCEblink40开发套件包括的功能有:1Mbit SPI闪存、电容式触摸按钮、LED以及所有用户I/O的访问。

定价和供货情况
39美金的iCEblink40开发套件可以从莱迪思网站直接购买。欲了解更多有关iCEblink40HX开发套件的信息,请访问//www.latticesemi.com/iCEblink40-HX1K。欲了解更多有关iCE40系列的信息,请访问www.latticesemi.com/ice40。免费的iCEcube2™设计软件可点击以下链接下载www.latticesemi.com/iCEcube2。


标签: iCE40 莱迪思 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续