详情页
首页>资料大全>企业资讯
锁定北斗卫星导航技术,泰斗三大计划加速实际创新应用
电子工程专辑    发表于   2012-05-17

专业卫星导航核心芯片、模组及解决方案供应商东莞市泰斗微电子科技有限公司日前宣布:正值北斗卫星导航技术应用和产业化加速发展之际,在北斗卫星导航系统宣布试运行后加速组网的关键之年,泰斗微电子借中标交通部 “重点运输过程监管理服务示范系统工程双模模块选型国内公开招标”项目的东风,携全系产品、解决方案和实物应用参展第三届中国卫星导航学术年会,并展示了采用其芯片和模组的数十款终端和系统产品。此外,泰斗微电子还在此届年会上推出了“换芯计划”、“大学计划”和“人才计划”三大计划,希望通过产业链以及产学研用之间的合作,以双模产品的优势、可持续的技术路线以及具有竞争性的价格,来加快北斗卫星导航技术的实际应用。

泰斗微电子是国内早进行北斗基带系统级芯片(SoC)和模组开发的厂商之一,也是国内早实现北斗2代芯片和模组规模应用的供应商。自2008年成立以来,公司高度重视面向市场及应用,定义和开发相关产品,坚持“创新引领应用 应用推动创新”的产业化发展模式,在北斗卫星导航领域内创造了多项。在2010年于北京举办的首届中国卫星导航学术年会上,泰斗微电子的芯片和模组在全场众多厂商的产品中,被国内一家重要的系统厂商选中,双方通过精诚合作在极短的时间内以上万的规模,一举实现了北斗2代卫星导航芯片和模组的全球首个规模化应用,采用了泰斗模组设计制造的授时手表不仅受到广泛欢迎,而且顺利地进入了第二代定型和量产准备阶段。

目前,借助平台化的开发模式和系列化的产品组合,由泰斗微电子自主研发的北斗2/GPS双模基带SoC、模组以及解决方案,不仅实现了技术性和系统适用性的高度协调,而且以面的产品系列满足了系统厂家多样化的需求,因而在许多领域内率先实现了批量应用。在本届中国卫星导航学术年会上,泰斗微电子率先全系列推出了“北斗推广小组”车载应用全部四种模块,不仅实现了国内小尺寸的车载应用导航模块,而且还以其外形和管脚兼容性,帮助国内终端厂商极为方便地用北斗2代/GPS双模方案替换现有GPS单模方案。

在第三届年会上,泰斗微电子还将展出其全系列的SoC芯片和模组产品,其中包括TD1000系列北斗2代/GPS卫星导航基带SoC,它们具有高精度、低功耗和小尺寸等特点;以及TD3000系列高、低精度北斗授时模块、各类车载导航模块和测绘测量应用模块。这些产品在卫星导航基带算法、基带芯片设计、模组设计、嵌入式软件以及产品测试等领域内都进行了完善和扩展,可应用于多种应用、可适应客户的不同设计和生产需求。其中中标交通部“两客一危”项目的TD3017A双模导航模组、量产应用于授时手表的TD3005授时模组、量产应用于卫星定位控制器的TD3011模组和量产应用于卫星定位汽车行驶记录仪的TD3006B模组都是深受市场和业界欢迎的明星产品。

泰斗微电子在持续开发更先进北斗基带芯片和模组的同时,在北斗卫星导航产业化推进和应用方面也走在了全国前列,并以产业链竞争的模式与产业上下游企业和同行共同加快北斗卫星导航应用。在本届年会上,泰斗微电子展出了采用公司SoC芯片和模组的各种实物应用和多种解决方案,包括50多款授时、导航、定位和监控等各方面的实物终端产品及其行业应用解决方案,许多系统产品皆为系统制造商和原始设备制造商的重点产品。这些终端产品的形式和应用领域极为多样,包括高精度授时手表、车载监控系统、车载导航仪、船载监控系统、GIS 数据采集和测量测绘设备等等。

 

标签: 泰斗 北斗基带系统级芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续