详情页
首页>资料大全>企业资讯
固态硬盘成本下降,促使电脑厂商增加使用
EDN China    发表于   2012-05-18
据IHS iSuppli公司的存储市场简报,随着固态硬盘(SSD)的成本下降,以及超级本(Ultrabook)等产品的需求给其带来活力,PC OEM厂商可能会增加使用SSD,从而进一步扩大其出货量。

今年PC OEM领域的非缓存SSD出货量将达到1070万个,比2011年的680万劲增57%。未来四年OEM SSD出货量的年增长率不会低于40%,这一点就足以说明该市场的巨大潜力。预计明年出货量增长64%,创出近期的增速,出货量将达到1750万个,到2016年将达到5620万个,如图所示。

对PC OEM的SSD出货,是指SSD由第三方制造,然后出售给PC厂商,用于其电脑中充当存储介质。与硬盘不同,SSD没有活动的机械部件,因此不容易发生电气损害。SSD运行时也没有噪音,而且可以提高电脑启动和载入应用程序的速度。

上述预测只考虑了不带缓存部件的传统SSD,比如苹果MacBook Air所使用的SSD。苹果MacBook Air是先商业化应用SSD的笔记本电脑之一。如果加上缓存SSD——与硬盘一起使用构成存储介质,则上述预测数据会变得更大。

今年多数超级本平台半使用缓存SSD,而高档机型将使用专用SSD解决方案。其它预测显示,今年缓存SSD出货量可能高达2500万个,其中2200万个将进入超级本。

除了对电脑OEM厂商出货的SSD,还有通过售后市场渠道出货的SSD。在售后市场,消费者可以在零售店购买独立的SSD,并把它添加到电脑之中。售后市场的SSD出货量远低于PC OEM市场,但必须将之考虑在内,这样才能反应SSD市场的真实规模。今年售后市场的SSD出货量将达到500万个,2013年增到610万个,随后几年将保持在这个范围。

价格下降,是推动电脑市场SSD出货量增长的因素之一。第二季度开始的时候,256GB的SSD平均成本是278美元,低于季度初的300美元,并远低于去年5月时的335美元。

尽管在密度相近的情况下,硬盘仍比SSD便宜,但SSD价格持续下降,已吸引PC OEM厂商的关注。随着平均销售价格不断走低,更多的电脑厂商看到了SSD对于其系统的价值:不仅可以实现消费者渴望的“即时启动”,而且可以减少PC厂商在高密度DRAM和高成本处理器上面的开支。

据预测,超级本将是下一个流行电子产品,这也让电脑OEM厂商受到鼓舞。IHS iSuppli公司认为,如果超级本像预测的那样火起来,则使用SSD将成为存储和PC产业的标准作法,从而为其带来持续不断的需求,并为SSD和存储产业带来数年的增长。

在厂商把成本压低至1美元每GB以下的刺激下,预计超级本今年下半年将大幅提高SSD的占有率。


标签: SSD 固态硬盘 DRAM Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续