详情页
首页>资料大全>企业资讯
美对45家厂商发起“337调查”+华为在列
我爱发明网    发表于   2012-05-21

 

全球范围的消费电子厂商,可能将面临一场来自美国的“反侵权风暴”。

 

美国时间18日,美国国际贸易委员会(ITC)宣布,将对45家企业发起“337”调查,以确定这些公司在生产带有可伸缩USB连接器的电子设备时,是否存在专利侵犯行为。

 

公告显示,调查的源头是位于美国得克萨斯州一家名为Anu IP的公司,今年4月18日向ITC提出申诉,指控美国进口及在美国市场销售的上述涉案产品侵犯了其专利,要求启动“337调查”。

 

《财经日报》注意到,被调查的45家公司大部分位于美国,但一些全球著名企业也名列其中,主要是来自日本的消费电子企业,其中包括奥林巴斯、松下、东芝、三洋、JVC等,以及来自韩国的三星和中国的华为。

 

“337调查”是指美国依据其《1930年关税法》第337条款,对涉嫌侵犯美国企业知识产权的外国企业进行的调查,并可采取排除令、禁止令等措施,限制被认定侵权的进口产品进入美国市场。

 

与反倾销等常规贸易壁垒相比,“337调查”的杀伤力更大,一旦被判处“排除令”,同类产品将永远无法进入美国市场。

 

记者未能联系华为做出评论。不过从涉及产品来看,华为牵涉其中的应该是无线调制解调器产品。无线调制解调器产品属于华为终端的产品线之一。2011年,华为终端总共发货量1.5亿部,实现销售收入446.2亿元,其中,移动宽带发货6000多万台,家庭终端发货3000多万台。

 

不过,华为没有具体披露无线调制解调器产品的销量,特别是在美国市场的销量。鉴于华为迟迟未能打开美国市场,该类产品的销量应该不大。

 

来自商务部的统计显示,过去十年中,ICC受理的“337调查”数量迅速增长,尤其2010年案件数量飙升至56件,是2009年的2倍,涉及中国企业的调查案件数量也呈现逐年上升的态势,2010年达到历史的19起。

 

根据规定,ITC的审理时限为45天,如果没有反对,判决将在60天之后生效,并成为终判决。(马晓芳)

 

标签: “反侵权风暴” “337调查” Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续