详情页
首页>资料大全>企业资讯
华灿光电今起可申购+照明芯片成长空间大
OFweek电子工程网    发表于   2012-05-22
华灿 光电 (300323)创业板新股5月22日起可网上申购,该公司首次发行A股数量为5,000万股。其中网上发行占本次发行数量的50%,即2,500万股,价格确定为20元/股,对应市盈率为34.42倍。若本次发行成功,华灿 光电 募集资金数量将为10亿元。

申银万国预计华灿
光电 网上中签率为0.93%,预计网上申购收益率分别为0.06%。

据高工
LED 产业研究所(GLII)调查显示,该公司所生产的高亮度蓝、绿光 LED芯片 经下游封装后可广泛应用于全彩 显示屏 、背光源及照明等中高端应用领域。2011年在国内 LED芯片 市场销售额排名第二, 显示屏 LED芯片 市场排名。

2008年华灿
光电 LED芯片 成功量产,量产初期公司规模较小,产品主要针对成长快速和盈利能力较强的 显示屏 市场。09-11年三年间公司营收复合增速达到117.71%,净利润复合增长率达到190.80%。2011年华灿 光电 营业收入达4.74亿元,成为国内大 显示屏 LED芯片 厂商和第二大 LED芯片 制造厂商。


2009年-2011年华灿 光电 营业收入变化趋势 (单位:亿元)


利用在
显示屏 用蓝绿 芯片 领域的技术优势(一致性、稳定性、较好的显色指数),2011年华灿 光电 成功进入照明用 芯片 市场。其照明用 芯片 产品发光效率已经超过130lm/W,达到国际水平,所以除 显示屏 领域外华灿 光电 未来有望收益于在高速成长的照明领域。

GLII预计未来几年,华灿
光电 将会在高端市场上逐渐占领主流地位,并与国内同行拉开更大的距离,优势更加突出。随着企业华灿 光电 的上市,未来几年,国内 显示屏 LED芯片 市场格局将被重组。

公司副董事长、总裁刘榕5月21日在首发路演上表示,为促进
LED 终端产品渗透率的提高及应用范围的扩大,下游 LED 封装及应用产品的价格降低将促使上游 LED芯片 价格的下降。

刘榕指出,
LED 产品应用领域不断扩大,需求量增长迅速,但同时存在 LED 产业的投资规模增长过快的问题。

刘榕强调,随着MOCVD设备装机量不断增加,预计
LED 外延片及 芯片 产能将大幅上升,若产能的扩张速度快于需求的增长速度,将会导致 LED芯片 价格的进一步下降。
标签: 光电 led芯片 显示屏 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续