详情页
首页>资料大全>企业资讯
JEDEC发布针对低功耗设备的内存标准LPDDR3
EDN China    发表于   2012-05-23
 
 
全球微电子产业领导标准制定机构JEDEC 固态技术协会今天发布低功耗内存设备标准 LPDDR3, 即JESD209-3。该项新标准旨在满足的高速4G网路设备的性能与内存密度需求。适用设备包括智能手机、平板电脑、超薄笔记本电脑以及其他类似联网设备。 相较与其具有开拓意义的前代LPDDR2标准,LPDDR3 标准提供更高的数据传输速率、更大带宽、更高能效、以及更高存储密度。 该标准由JEDEC的JC-42.6低功耗内存小组委员会制定完成,现在可以在JEDEC网站免费下载。

通过增加一些新的功能,LPDDR3 标准的数据传输速率达到1600Mbps (相较于LPDDR2的1066Mbps)。

新增功能包括:

- 写入整平与CA培训: 这些功能使内存控制器可以对信号偏移进行补偿,确保运行在产业快输入总线速度的数据输入设置及保持时序与指令及地址输入时序要求得到满足。

- 片上终止 (ODT): 该项可选功能使LPDDR3的数据通道可以轻型终止,以改进高速信号并对能耗、系统运行以及引脚数目影响降到小。

- 低 I/O 电容

与LPDDR2相同,LPDDR3支持叠层封装及分立封装两种封装类型,以满足广泛移动设备的要求,使设计者能够选择能满足他们需要的产品选项。LPDDR3保持LPDDR2的高能效特性与信令接口,允许快速时钟终止/启动、低功耗自刷新以及智能阵列管理。

“LPDDR3 建立在具有革命性的LPDDR2 标准基础之上。后者为整整一代的高性能,低功耗移动设备的发展铺平了道路," JEDEC 理事长邱德明指出。 “现在通过 LPDDR3, JEDEC 将该项标准推至一个新的高度。我们非常高兴为新一代移动产品性能要求提供一个解决方案。”

“鉴于迅速增长的数据密集型应用以及因此所产生的对设备内存的需求,JEDEC LPDDR3标准的设计旨在满足设备处理器与图形单位对更高带宽的要求,” JC-42.6小组委员会主席 Hung Vuong补充到。“LPDDR3是JC-42.6小组委员会内部成员大力协作的成果,同时也是为满足产业对带宽的迫切需求而加速制定的结果。”

标签: JEDEC 低功耗内存设备 固态技术协会 LPDDR3 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续