详情页
首页>资料大全>企业资讯
调查:77%+的工程师感受到设计中降低功耗的压力
中电网    发表于   2012-05-30
MIPS 近委托第三方机构进行了一项调查,目的是要了解设计工程师面临的主要问题。此调查是由独立的科技市场调查公司 McClenahan Bruer Communications 进行,他们从具有公信力的第三方资料库中抽取 110 位工程师样本进行访问。在我们 5 月 10 日发布新一代 Aptiv 内核前,曾展开许多研究工作,这项调查就是其中之一。

这项调查的内容很简短,但涵盖了多个有趣的话题,包括多线程、多核以及对功耗的敏感程度等。从受访者的回复中可证实,功耗是工程师主要的设计考虑,有 28% 的人认为这是首要考虑因素,相比而言认为处理器性能是首要考虑的为 18%,把总体计算能力作为首要考虑的为 18%。超过 75% 的受访者表示,面临必须在不牺牲性能的情况下降低功耗的压力。毫无意外地,几乎所有受访者都希望能拥有不需牺牲性能就能提供低功耗特性的新款 IP内核 —— 谁说不是呢?

从调查结果可知,现在各类电子产品日益增长的需求,已使设计工程师们不得不寻求一种能够提高性能,但又同时能降低功耗的理想方案。MIPS 科技的新款 Aptiv 内核是专为达到同级内核中顶尖性能所设计的 —— 每款内核都分别在其领域中达到的 CoreMark/MHz 基准测试分数 —— 但同时非常高效。我们的目标是要为设计人员提供广泛的优异内核产品,帮助工程师克服新一代设计中与日俱增的挑战。(拓展阅读: IC库存在线 )

调查后还得到一个有趣的结果,有三分之一的受访者认为星球大战 (Star Wars) 是的科幻电影,2001 太空漫游 (2001: A Space Odyssey) 名列第二,但与名有很大差距。其他被提及的电影还包括阿凡达 (Avatar) 和银翼杀手 (Blade Runner)。

以下是其他一些调查结果:
74% 的受访者认为,多线程功能有助于提升处理器性能。
52% 的受访者认为,多线程的主要优点在于能以较低频率实现性能目标,但同时有 31% 的人表示,它的主要好处是减少采用额外处理器的需要。
“时间压力”和“跟上科技的脚步”是受访者认为的工作挑战,比例都是 36%。
只有 11% 的受访者表示,现有设计是采用四个以上的内核,但有 34% 指出,会在未来 12 个月内把内核数增加到四个。
74% 的受访者目前采用单核或双核设计。
93% 的受访者指出,目前进行中的项目中或多或少都具备互联网连接功能。
标签: 电子 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY <a href=

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续