随着 嵌入式 系统的广泛应用,出现了大量的16位和32位的嵌入式 处理器 。而传统的8位单片机长期用于生产实践,制造工艺成熟、性能更加可靠,仍然占有相当大的市场,特别是在汽车电子等对可靠性要求极高的领域。液晶显示位模块具有显示信息量丰富、功耗低、体积小、质量轻、无辐射等优点。
触摸屏 作为一种特殊的 计算机 外设,是目前自然、便利的一种人机交互方式。T32QM 6450液晶显示模块是带有触摸屏功能TFT 型彩色LCD 显示屏 ,分辨率为240×320, 支持2.6 ×105色显示。其功能强,使用方便,接口简单,具有丰富的专用控制指令,可方便地实现画面滚动显示及触摸屏等功能。
1 T32QM6450液晶模块结构
T32QM 6450是液晶模块,主要由TFT - LCD 显示器 、LED背光灯、触摸屏、源极驱动IC IS2102和栅极驱动IC IS2202构成,其中Source Driver负责提供列上各色素点的驱动电压,而Ga te Driver控制每行像素的选通状态。TFT液晶的每个像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,可以精确控制显示灰度,LCD通过总线与处理器连接,实现数据和指令的传递。(相关阅读: Digi-key代购 )
2 T32QM6450与W77E58接口电路
硬件连接如图1所示。处理器芯片选用W77E58.该芯片是一个快速8051兼容微控制器,其内核经过重新设计,提高了时钟速度和存储器访问周期速度。它的指令集基本与8051相同,多了一条DEC DPTR指令。8051每12个时钟周期为一个机器周期,而W77E58每4个时钟周期为一个机器周期,提高了指令执行速度。另外, W77E58 还可调整MOVX 指令的周期,范围为2~ 9个机器周期,这种设计使W77E58能够更有效访问慢速或快速外部RAM 及外设。
图1 液晶屏与W77E58硬件连接电路
因为W77E58是高速8 位单片机,而该LCD模块采用16位总线接口,所以电路中用了2 片锁存器74HC573, 用P24~P27口分别控制2片锁存器的锁存使能和输出使能引脚LE (下降沿锁存) 、OE (低电平有效),先给片74HC573的LE一个高电平,通过P1口传送低8 位数据,然后给该片的LE 低电平锁存当前数据; 给第二片的LE 高电平,同样通过P1口传送高8位数据并锁存,后同时给2片74H C573的OE低电平,即可实现16位数据的传送。
该系统是混合电压系统,液晶模块和ADS7843用3.3 V 供电,而处理器和锁存器是5 V 供电,这2部分是不能直接相连的。所以还要处理好电平的转换问题,电路中用4 片双向电平转换芯片74LVC4245, 它可以实现3.3 V和5 V的相互转换。
为实现触摸屏功能,电路中用1 片触摸屏控制器ADS7843.它是电阻式触摸屏控制芯片,具备串行12 位A /D转换功能,在关闭模式下,功耗仅为0.5uW, 在12 V、125 kH z的工作模式下功耗为750 uW3. 文中仅结合电路对主要功能加以介绍。CS是芯片选通端; DCLK 是时钟输入端,由P20 脚软件 模拟 时钟信号输入; DIN 是数据串行输入端,控制数据通过该引脚输入; X+ 、Y + 、X- 、Y - 是接触点坐标数据输入端; INT是中断引脚,用于通知MCU 有触摸事件发生,DOUT 将转换后的触摸位置数据串行输出到MCU。
3 LCD 显示的程序设计
3. 1 指令、数据的读写
通过对LCD模块的RS引脚设置1或0 值,即可实现处理器和LCD之间数据或指令的传送。当设定RS= 1, 传递的是数据信号; 设定RS= 0, 传递的是指令信号,模块的D8~ D15端口接收到的数据(即高8位)代表寄存器号,D0~ D7接收到的是控制指令。(相关阅读: 小批量芯片采购 ) 部分子程序如下:
3. 2 字符、汉字及颜色的显示
可调用以上子程序方便地向LCD模块发送控制命令和颜色信息。T32QM 6450模块共有158 个寄存器,通过调用WriCom 函数可向相关寄存器写入控制命令,然后调用WriData写入2字节的颜色信息,其RGB格式为: 红色为高5位( B it15~B it11),绿色为中间6位( B it10~ B it5),蓝色为低5位( B it4~B it0)。经以上操作,即可在指定位置或区域显示色彩、字符、图象等。如要在屏上坐标为(X, Y) 的点以颜色Co lo r显示一个字符或汉字,只要知道其点阵数组, 在每个要显示的点调用W r iDa ta(Color)即可。图片的显示原理类似,用转换工具将图片转换成C格式的数组文件即可。下例为显示字符的程序: