详情页
首页>资料大全>企业资讯
Cosmic:和Synopsys在IP上一决高下
电子工程世界    发表于   2012-06-01

“Cosmic是少数几家可以和Synopsys在IP领域一决高下的企业之一。”听到这种说法,你也许会感到奇怪,但的确Cosmic做到了,尤其是其28nm和20nm的IP做得非常之好,丝毫不逊色于Synopsys的IP。


Cosmic是一家完全的印度公司,所有研发及支持团队都在印度。谈及印度,也许有人会觉得印度没有完整的半导体产业链,为何IP公司却能生存?并且发展的还不错,关于这些,EEWORLD此前有过报道:印度的IP产业已经仅次于英国,也就是说仅次于ARM。

Cosmic资深IP经理Sundararajan Krishnan表示,尽管印度没有中国一样的foundry或半导体芯片公司,但国际半导体巨头进入印度时间很早,相当多的企业都在二十多年前就在印度设立了外包研发团队,这使得印度有颇具规模的半导体专业人才,并且由于国际巨头的需求,造就了印度独有的IP市场。


Cosmic目前主要专攻于模拟及接口类IP,当然这两者也是相通的——接口类也同时需要模拟IP作部分支持。Cosmic目前拥有300个IP核,而其65-28nm先进工艺下的核有超过125个。据介绍,目前Cosmic的财务非常稳健,两条重要产品的营收各占一半。(拓展阅读: IC采购渠道

Cosmic是业界较全的可以提供全部模拟IP的公司之一,模拟IP不同于数字IP,用户需要的是打包方案,因为和工艺相关,所以不能像数字IP一样简单连接即可。所以Cosmic提供的,也是覆盖全工艺下的IP。


正因为此,Cosmic的客户遍及各种应用,目前Cosmic全球拥有50家以上客户,中国则有10家左右。现在每年采用Cosmic IP的ASIC出货量已达1000万以上。

Cosmic部分客户及合作伙伴
Sundararajan Krishnan表示,“中国市场很激进,所以必须要抓紧升级至28nm,也希望Cosmic能够加速中国的创新步伐。

标签: Mouser代购 Digikey代购 <a href="http://www.ickey.cn/">IC现货交易网</a>

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续