详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通发布新型LTE芯片+非常适合下一代iPhone
网易首页    发表于   2012-06-07

高通(Qualcomm)公司今天发布了一款新型LTE芯片,传言称称苹果下一代iPhone将支持LTE网络,而高通的这款芯片非常适合iPhone。 高通的新LTE芯片允许设备在AT&T和Verizon 700MHz的4G LTE网络上运行。目前的智能手机芯片并不支持多个运营商的LTE网络频段。


虽然AT&T和Verizon网络都是用700MHz的网络,但是由于使用不同的频谱,这使LTE智能手机并不能同时支持两个运营商的网络。高通的新型LTE芯片将解决这个问题,这款芯片支持7种不同的频段,1GHz以下的频段3种,1GHz以上的频段三种,而且支持超高2.5GHz以上的频段。(拓展阅读: led芯片采购

WTR1605L LTE芯片将使用28nm工艺打造,这意味着其能耗将进一步降低。高通称这款芯片将于7月量产,在今年底正式登陆智能手机。因此,苹果下一代iPhone很有可能配备WTR1605L  LTE芯片。

标签: LTE芯片 Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续