详情页
首页>资料大全>企业资讯
Marvell电力线技术助力达创科技打造全新调制解调器
中电网    发表于   2012-06-11
全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,NASDAQ:MRVL)日前宣布:达创科技(Delta Networks Inc.,DNI)新推出的DH-ED31GP调制解调器采用了Marvell公司符合ITU-T G.hn标准的收发器芯片组,应用于DH-ED31GP调制解调器的核心部分,提供高水准的性能和灵活度,加速了“臻美互连 智满生活(connected lifestyle) ”愿景的实现。在6月5日至9日台北国际会议中心举行的Computex 2012展览会上,Marvell和达创科技(DNI)将共同展示该款产品。

达创科技首席技术官兼市场部副总裁YY Tsai博士说:“达创科技(DNI)和Marvell的合作为家庭娱乐带来了颠覆性的解决方案。作为的PLC产品提供商,我们为达创科技新款DH-ED31GP产品能采用Marvell的创新G.hn芯片组产品感到兴奋。我们与Marvell的合作继续为整个业界提升技术标杆。更重要的是,我们和Marvell一起通过为互连式家庭提供性能卓越的流式多媒体产品极大地提升了消费者的产品使用体验。”

作为互连式家庭和家庭网络领域的者,,Marvell的G.hn芯片组技术自2011年9月亮相之后,便获得了颇具气势的发展势头,在2011年10月获得得电子设计奖(Best Electronic Design Award),并于2012年4月荣膺互连家庭奖项(Connected Home Award)。此外,在2012年 CES 和 亚洲 Plugfest大会上展示时,Marvell电力线产品发展蓝图和潜在的G.hn技术应用吸引了人们更深的广泛关注。。

达创科技的新产品DH-ED31GP采用了 Marvell完整的 GE-DW360F G.hn电力线参考设计技术,其中包括符合G.hn 的MAC/PHY收发器、88E1510千兆物理层产品、88LX3142数字基带处理器、88LX2718模拟前端产品、完整的ITU-T G.hn协议栈和强大的软件应用程序界面(API)。针对超带宽、流式多媒体应用,GE-DW360F的物理层速率性能达 1Gbps,目前该速率在业界是快的。

Marvell G.hn芯片组同时具备一系列其他优势。举例来说, ITU-T兼容性提供了多源生态系统、有助于降低成本,降低复杂度、加快上市时间,提供跨地区、监管人员和供应商的有力的全球支持。同时,该芯片组可以实现家庭有线网络(包括电力线、同轴电缆和电话线)的完全统一,将更多内容分发到家庭中不同房间的多个屏幕上。总而言之,Marvell的电力线参考设计是高清 IPTV、VoIP、游戏、多房间 DVR 等数据丰富型应用和实时应用的理想解决方案。

DH-ED31GP特性:
对所有G.hn基带频带规划(bandplans)提供支持(25-、50和100 MHz)
与其他技术(UPA、IEEE1901)共存
顶尖的LDPC前向纠错技术
集成在芯片上的远程配置管理技术
一步式远程固件升级技术
调制解调器性能的日志文件记录
实现性能的广泛定制
基于G.9963的多输入/多输出(MIMO)技术提升PLC产品的吞吐量
在高密度的多住户单元MDUs (NDIM)提供优化和稳健的性能
安全操作(加密技术)
轻松实现安装与配置
Marvell 通信和个人消费业务部产品开发副总裁Gani Jusuf博士说:“Marvell很高兴能在电力线适配器这一创新领域和达创科技进行合作。我们一同开启了互连式家庭令人兴奋的、注重产品性能的全新时代。达创科技的全新DH-ED31GP产品采用Marvell G.hn芯片组,为互连式家庭的新一代用户带来其优势技术体验。同时,我们还一同为诸如 高清 IPTV、VoIP、游戏、多房间 DVR 等带宽敏感型和实时应用带来理想解决方案。”(拓展阅读: 元器件IC代购 )

关于达创科技
达创科技(Delta Networks)是网络通信设备领域的原始设计制造商(ODM)。公司曾是台达电子(Delta Electronics)的网络业务部门,自1989年创立之初起一直致力于网络产品的开发。公司于1999年成为独立的公司。其业务部遍布全球,拥有多家研发中心,并在中国台湾和中国大陆地区设有制造工厂。公司在台湾的工厂遵守台湾贸易协定法(TAA)。

关于Marvell
Marvell(Marvell,纳斯达克代码:MRVL)是在存储、通讯和消费电子的半导体公司。公司通过提供一整套低功耗、高性能的芯片解决方案,为消费电子产品世界带来变革。Marvell的产品为当今流行的消费电子产品提供了强大的动力,如电子阅读器、智能本、智能手机、移动互联设备(MID)、平板电脑及新兴的个人信息设备等。Marvell公司成立于1995年,是的无晶圆厂半导体公司之一,每年向市场发售超过十亿颗的芯片。Marvell在ARM生态系统中处于前沿地位,是世界上发售运行ARM指令集整合式CPU多的公司。
标签: 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续