详情页
首页>资料大全>企业资讯
联发科遭芯片厂商围剿:营收持续两月下降
中电网    发表于   2012-06-12
联发科(2454.TW)近日公布营收数据,5月营收为76.53亿元,比4月同期下降3.64%,连续两个月下滑,但仍较去年同期增长16.1%。对此,联发科表示,随着智能芯片出货量的进一步提升,二季度营收将“先蹲后跳”。

相较于联发科的自信,外资巴克莱证券认为,高通来势汹汹,是联发科挥之不去的阴霾,一旦智能芯片价格战开打,联发科的毛利率将首当其冲。

“看准某个市场,在其快速成长的时期进入,用联发科董事长蔡明介的话来说,这样的方式不见得扳不倒巨人。但输在智能芯片起跑线上,这导致联发科目前被动的状态。”一手机方案商对《财经日报(微博)》表示,目前除了高通,还有外资厂商博通和英特尔,晨星半导体、展讯通信和锐迪科也在低端市场上具有较大实力,过去联发科一家独大的情况将不复存在。

“我们进入3G、智能手机市场比现在的主流厂商晚了一年多。”联发科总经理谢清江坦言,在目前主流的3G和智能手机市场,其因发力太晚,已经错过的发展机会。因此联发科在2010年公布的第三季度营收数据中,首次出现了收入和净利润同比双双下滑。

为了追赶,联发科在今年3月份发布了第三代智能手机芯片MT6575,将市场目标瞄准千元智能机,帮助中低端智能机终端厂商实现“软有Android、硬有联发科”的快速规模生产模式,包括华为(微博)、中兴、联想在内的众多厂商都采用了联发科的智能手机方案。但受制于市场价格战,目前采用该芯片的手机价位已经下探至900元左右。(拓展阅读: 芯片采购网 )

“虽然一些国内大厂已经开始采用联发科的芯片,但总体来说产品型号并不多,联发科需要寻找更多的手机厂商进行合作。”上述手机方案商对记者表示,情况并不乐观,联发科在中国的交货周期快可以缩短至一到两个月,而现在高通的交货期也缩短到了这个时间。“联发科的优势开始被削弱。”

辉烨通讯技术董事长翁伟民虽然是联发科的“老朋友”,在2G手机上的合作超过十年,但在一年前转投高通的怀抱。“随着联发科把更多的资源放在开拓中大型客户上,对中小型OEM的服务态度愈来愈硬,“设计支援日益捉襟见肘,势将影响辉烨未来在3G市场的竞争力。”翁伟民称。

翁伟民介绍,针对低价手机产品的高通QRD价格已低于联发科公板约5%,同时,高通在平台周边零组件,相关设计服务上也比过去有了很大的改善。“以前从来没有想过和高通合作,原来他们在中国也没有人,但是现在他们的团队已经可以直接到厂服务了。”

此外,来自低端芯片的竞争更加激烈。

芯片厂商展讯在5月底推出其首款1GHz低成本智能手机芯片SC6820,无疑在智能手机的普及市场中添了一把火。而在中国移动(微博)近的一次TD采购中,低的TD功能机报价仅仅100多元,中标的六款手机中,有五款手机采用了展讯芯片。

为了挽回颓势,已经退居幕后的联发科董事长蔡明介不得不再次出山,重掌线的手机部门,并在运营商和终端厂商之间来回奔波。

公开资料显示,目前功能性手机的营收及毛利贡献仍然是联发科的大头,而联发科预估,第二季度智能手机芯片营收占比将提高到20%~25%,要到今年第四季度才会超过功能性手机,市场占有率今年有望增长到12%。

外资券商巴克莱日前出具报告,联发科第三季起需跨越三道障碍,包括智能手机芯片营收超越2G手机、白牌超过品牌、40纳米营收胜过65纳米,将有效支撑产品单价和毛利率。(拓展阅读: IC现货网站 )

巴克莱预估,联发科第三季智能手机芯片出货量2500万套,营收贡献度将高于2G手机,所占的营收比例将超过30%。

标签: 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续