详情页
首页>资料大全>企业资讯
2011年工业半导体芯片厂商排名,英飞凌居首
SEMI    发表于   2012-06-14
Semicast研究公司的分析师ColinBarnden基于研究结果表示,英飞凌科技是2011年的工业半导体芯片厂商。

Semicast的研究报告显示,在这个约值324亿美元的市场上,英飞凌居首,德州仪器,意法半导体,ADI公司和瑞萨电子排在其后。

过去两年来,工业半导体市场增长了50%,主要受益于模拟IC,LED及功率分立元件营收的高额增长。Semicast报告指出,自2008年来,工业芯片领域的销售额已超过汽车电子领域。

Barnden指出,2011年,英飞凌以约26亿美元的销售额占8%的市场份额。其它的前五名厂商营收均超过16亿美元,市场份额均超5%。德州仪器之所以于意法半导体,主要是因其收购了国家半导体。另外,值得注意的是,工业半导体领域的前20名厂商的市场份额总和不超过整体的60%。

Barnden补充:“实际上,工业半导体市场是集多个领域于一体的,其涵盖了包括视频监控,心率监测和农业机械等大为不同的多个市场。这种应用领域和客户群多样化的特点使得市场趋于平稳,在其它垂直细分市场大起大落时仍能保持平稳增长。因此,虽然工业半导体领域分散且复杂,但它的增长也是可期的。”(拓展阅读: LED芯片

标签: 半导体 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续