详情页
首页>资料大全>企业资讯
2012年我国LED投机企业发展趋势探讨分析
中电网    发表于   2012-06-18
不久前,据台湾媒体报道,吴宗宪经营的LED事业出现资金短缺,导致他不得不将挹翠山庄内的独栋式城堡别墅豪宅以4亿多新台币的价格卖出,搬到一处租赁的大厦居住。然而,早三年前,刚刚成为印刷电路板上市公司翔升电子董事长时的吴宗宪,信心满满的宣称要做LED行业的周杰伦。并表示要用低价战略吃到LED行业的一块蛋糕。

在当年的吴眼中,做LED要比主持简单多了,如今看来,LED行业并不是他想象的那般简单。

投机者圈钱又圈地,价格战扰乱正常秩序

目前的LED行业门槛低,标准无序,企业蜂拥而入,从而造成了行业的杂乱无章。也使得企业投机行为增多,且投机方式多种多样。

一些没钱没资本的小厂,没有固定的市场,没有严格的质量管控,没有管理成本的投入,没有研发成本的投入,好不容易接一个订单过来,能赚一点,就多赚一点。而对于产品质量,售后服务,等一系列或影响企业可持续发展的因素,就都不是他们考虑的范围了。只能依靠劣质低价的竞争去赚取市场份额,这样的低价出来,对市场有相当大的影响,同时,也让正常生产的企业左右为难,因为如果跟着投机者压低价格,就意味着利润的流失,而如果不跟着压低的话,或许就意味着市场的流失。但是他们生产的产品有一个好处,很便宜,作为消费着来讲,在两款看上去一样的产品面前,大多会选择价格低廉的,而那些价格低廉的,或有质量瑕疵,或者以次从好。这不仅破坏了国内LED行业的名声,也让我国的LED行业在国际上留下了很不好的印象。(拓展阅读: led芯片采购 )

而一些有钱有资本的投机者,可以说,做这行的动机不纯,就是看好政府提供的的资金、土地;据悉,有的地方政府,不光是给土地使用权,还给土地所有权,企业可以直接以土地做抵押去银行贷款。然后用这些贷款投入新一轮的产能扩张。LED全产业链经过前两年的爆炸性发展,现在已呈现产能过剩趋势,在相关上市公司财务报表上,毛利率下降,业绩增速滑坡。耐人寻味的是,新股大量破发的同时,众多LED企业的IPO热情却丝毫没有减弱。利亚德、远方光电、聚飞光电、长方照明、一大批LED新股接连过会陆续进入招股阶段。这不禁让人要问扎堆上市的LED新股,给投资者带来的究竟是馅饼还是陷阱?

行业浮夸风盛行,出路将在何方?

很多人担心,说在LED行业现在已经形成了很分明的剪刀差,就是强者越强,弱者越弱的局面。其实,笔者看来,这种情况完全不必担心,现在是市场经济,适者生存,只为投机进入LED行业的,被淘汰也就成了理所当然的事情。

应该担心的是,投机成风,大企业有大企业投机的方法,小企业有小企业投机的方法,人人都去投机的话,那谁来承担行业发展的重任呢?

在目前来看,企业在转型过程中规模有大小,起步有先后,应该认清自身的情况和条件加以区分应对。目前LED行业遭遇的困境,就是这个发展过程中的一个阶段,目前的阵痛是为了行业更加规范的发展。一个行业的形成和发展一般要经过萌芽期、重建期和成熟期三个阶段,即从寥寥无几的数家企业开始兴起,接着众多企业为抢占商机而一哄而上,接着根据市场需求,将推动行业洗牌,进而形成品牌格局,出现少数几家寡头垄断或引领行业的发展。所以,目前整体局势并不意味着整个行业的末日,也不代表这个行业没有前景,不必过度悲观和恐慌。

一些行业人士认为,目前行业个别倒闭问题主要在于其自身,不具普遍性。笔者认为,倒闭是一个警示,今后企业投资项目应变得更加谨慎,不要因为政府招商引资的优惠条件而盲目扩张。企业的发展需要靠自己,不仅需要核心技术和规范的管理体系,更重要的是理性扩张。

同时,充分考量自身的资金和技术实力、市场发展前景能否支撑起产能扩充,因为当数千亿资金同时砸向LED产业的时候,产能过剩、价格无序竞争、地方保护等等风险就会被无限放大。而当投资落定后,政府不会为企业未来买单,企业未来的发展全凭自身的造化。

任何一个新兴行业,大趋势不会改变,发展过程中肯定会存在高低起伏,那些成熟的行业也经历过凤凰涅盘继而重生,无须过于悲观。几家企业的倒闭,并不能以‘一叶知秋’的心态去看待整个行业,毕竟,一个企业可以倒下,但行业终究会有其存在的价值,我们无须过度恐慌,也不能轻信谣言。作为媒体机构与行业组织更不可夸大或歪曲企业倒闭事实。(拓展阅读: 电子元器件 )

其实不单是LED行业,还有家电,纺织等行业,也都曾面临过这样的情况。但是经过洗牌之后,家电行业只留下了TCL、海尔等一些行业巨头,现在已经难觅家电小厂的身影了,就说以前风行的山寨手机,甚至都快要将正牌手机打倒在地了,但是看看现在,也同样也鲜有投机者的身影存在。

至于吴宗宪是投机或者投资,我们不去做评论,但是希望凡是进入行业者,不应抱着投机的心态,相反要有一颗宁静以致远的心,能够安心将LED事业做大、做强。
标签: LED Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续