详情页
首页>资料大全>企业资讯
市场留存空间+中国芯片厂商应加快发展速度
中电网    发表于   2012-06-19
据通信世界网  IHSiSuppli预测,2012年的全球智能终端市场将达到6.75亿的规模,而中国市场将分走1.32亿,这与2011年相比,增长至少翻一番。“如果下半年有大量600元以内的智能机出现,这个数字还有上调的机会。”IHSiSuppli研究总监王阳说。

尽管市场巨大,但是竞争激烈,利润也随之被拉低。尽管目前中国终端芯片厂商纷纷推出新的终端芯片解决方案,但是对他们而言,在面对强手如林的芯片市场,如何能够活下去则是关键的问题,更何况他们期望活得更好。

优势在于本土化

本土化,一直作为中国芯片厂商所引以为豪的属性。

与国际芯片厂商相比,“中国芯片厂商比较贴近市场、了解市场,可以按照客户的需求,在公司内部很快地进行决策流程,进而设计出符合客户需要的定制方案。此外,政府出台的政策,如《通信业“十二五”发展规划》等,对中国芯片厂商而言,因具有地理优势,更容易掌握政策从出台到实施的脉动,进而提出相对应的解决方案”,联发科技中国区总经理吕向正告诉记者说。(拓展阅读: 芯片代购 )

芯片厂商根据客户需求,快速做出决策,这也符合目前电子产品,尤其是移动终端生命周期短、产品更新换代速度快的特点。

此外,由于目前终端产业两极分化比较明显,苹果、三星等企业较为强势,芯片厂商对产业发展的话语权相对较少。

“但是在中国市场上,终端对产量和更新速度的要求却是世界,这就给了展讯、联发科技等企业很大的优势。”IHSiSuppli半导体首席分析师顾文军表示,由于后者都是华人文化主导的公司,这可以降低其与客户的沟通成本,并且由于公司结构扁平化,能够快速响应,迅速满足客户需求,这也是国际大公司很难比拟的。更何况,中国的终端企业中有太多的小公司,这对国际芯片厂商而言,是一个巨大的挑战。

留给中国厂商的机会

从近期台北国际电脑展上来看,由于中国市场对千元智能终端的热捧,高通、博通等国际芯片厂商正在向下拓展其低端处理器的性能。尽管这部分市场的利润已经在竞争的压力下不断缩减,但他们仍然可以通过量的优势进行弥补。而在此前,这一芯片市场一直被联发科、晨星半导体、展讯等所主导。

不过,对中国芯片厂商而言,在面对巨大市场压力的同时,仍有机会与国际巨头竞争。顾文军认为中国芯片厂商仍存有机遇。

快速的产品更新换代,可以给中国厂商翻盘的机会。他认为,尽管在技术上,中国厂商可能落后一代,但是随着其不断发展,可以在未来跟上国际厂商的发展。与此同时,中国市场由于进入门槛低,这就可以为中国厂商测试验证和进入市场提供一个更为容易的平台。此外,中国厂商一直对服务和价格的追求更多,所以“中国厂商可以采用暂时牺牲利润的方式,先寻求市场占有率”。

从下游手机市场来看,吕向正表示,国产品牌在面对中国终端市场时具有本土化的优势,这也为中国芯片厂商带来了更多的机会。

日前咨询机构赛诺发布的数据显示,2012年4月,中国智能手机市场的前六大品牌中,国产品牌有4个,分别是中兴、华为、联想和酷派。

此外,吕向正还认为,中国有完整的半导体产业链,从设计、封装到测试,皆可在本地完成,而且周期相对较短,“我们的确比国外芯片厂商掌握了更好的市场契机”。

从网络制式来看,中国有自主的4G标准,随着愈来愈多的芯片厂商投入到TD-LTE方案中,“这也是中国芯片厂商的一大机会”。

事实上,展讯等其他芯片厂商也认识到了这一发展机遇。展讯副总裁康一在今年的展讯新品推介会上表示,在2011年因为在TD-SCDMA上推出了40纳米芯片,所以“我们基本横扫市场”,这对展讯来讲具有里程碑意义,而这带来的连锁反应还在持续。

应对挑战

随着移动互联网产业的发展,芯片厂商、手机制造商、互联网公司、运营商等上下游产业链将进行紧密的合作。这在吕向正眼中是未来发展的必然趋势。而近期多家互联网公司相继投入做终端市场就是一个很好的例子。

“对于芯片厂商来说,高集成度、高性能的解决方案,提供硬件架构和加强AP投入是在面对产业整合的趋势时必须要努力的方向。”吕向正说。对联发科技而言,其第三代智能手机芯片业正在朝着这个方向努力,其将能提供高性价比,3D图像性能、裸视3D处理能力,以及联发科技数字电视平台的相关技术。(拓展阅读: IC代购平台 )

顾文军也认为,中国芯片厂商要拓宽自身产品线,起到“失之东隅收之桑榆”的效果,同时加强自身积累,寻求自己的知识产权和技术积累。此外,加强对第三世界和中小客户市场关注与投入也可以起到一定的作用。

事实上,展讯、星辰半导体等芯片厂商在提供解决方案的同时,已然注意到这一市场需求。

针对近期发布的一系列产品,星辰半导体中国区总裁林永育表示,这些产品包括2G、TD、WCDMA等内容,使得其在产业链周边的配套更加齐全。

展讯通信市场总监汪学良透露,展讯在非洲提供的解决方案中支持双T卡(指小型存储卡),用户可以直接将两张T卡插入手机,两个T卡直接对口,方便没有电脑的用户进行两张卡互相间的拷贝,用户体验将得到很大改进。这也是展讯在CMMB和南美手机电视方面的主要解决方案。

展讯软件产品总监郭维学则表示,在功能手机的软件加上手机应用运行和平台,可以为用户在功能手机上提供更好的互联网服务。
标签: 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续