详情页
首页>资料大全>企业资讯
TD-LTE多模芯片将迎来量产
芯片|Mouser代购|Digikey代购|小批量芯片|芯片代购|小批量芯片代购|ICKEY|IC代购    发表于   2012-06-20
在国内TD-LTE规模试验持续推进、多个城市开展TD-LTE试商用体验之际,国际、国内的多个芯片巨头的产品战略也更多地向LTE倾斜,其中又以多模芯片在试验网中的互操作测试以及实际应用为焦点。

继今年初推出了以TD-LTE、LTEFDD、TD-SCDMA等技术集成到单芯片方案为亮点的多模TD-LTE调制解调芯片PXA1802之后,Marvell继续加大了在LTE产品上的投入力度。除了近期推出包括家庭云网关、蜂窝基站、移动回程传输、服务网关、光传输以及内容、媒体和存储服务器等组件在内的整套LTE平台,下半年将对PXA1802实施量产并用于中国移动的TD-LTEMiFi与CPE等业务体验中,同时针对TD-LTE手机的参考设计也即将出炉。

据Marvell移动业务全球副总裁IvanLee(李春潮)称,从几年前进入TD芯片市场到目前,TD网络与终端的快速成熟已是事实,其中智能终端的普及力度带给芯片厂商新的研发动力。截至目前,TD智能终端中已有大部分芯片平台采用了Marvell的方案,这也带动了更多芯片厂商在今年下半年推出一些新的TD智能手机方案。(拓展阅读:
LED芯片代购

在中国移动的大力推进下,TD-LTE有望于年底建成一个覆盖众多城市的规模试验网,产业链的成熟能力也在规模试验的推进下逐步提高。但当前TD-LTE网络稳定性不高、商业模式不明确也是不争的事实。

对此,IvanLee表示,Marvell内部已针对上述问题做了多方面的研发与设计,以及大量的市场调研,在适应LTE互操作需求、保证稳健的切换能力及低功耗性能、多频段支持等环节上形成了重点投入,全方位支撑其“全模芯片平台”战略。谈到与其他芯片企业的“全模平台”有何不同,IvanLee称,Marvell强调的是在性能、集成度、价格、成熟度等方面的综合性价比。其中在芯片技术和工艺上,算法、多模、28nm已经不是问题,而多频段的射频干扰如何解决,这一技术挑战仍是攻关重点。
标签: <a href=

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续