详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD明年芯片计划重大变化+启用28nm工艺
中电网    发表于   2012-06-20
AMD公司高级副总裁兼首席技术官MarkPapermaster表示,AMD在2013年芯片生产工艺将有重大变化,将完全从现有的SOI制造工艺切换到28nmBulkCMOS工艺。至于GPU制造,AMD并不打算作出任何改变。目前南方群岛系列GPU,已经采用台积电28nm工艺,而AMD秋季即将推出的海岛系列GPU将继续采用相同工艺,海岛系列GPU已经进入样品试生产阶段,在2012年年底开始生批量生产,在2013年季度正式发布。

在评论异构系统架构(HSA)联盟,是否用来应对英特尔和NVIDIA竞争,MarkPapermaster表示,该公司与ARM的合作,主要是为了满足客户对综合功能的需求,同时可以快速进行产品开发,并不针对任何特定的竞争对手。(拓展阅读:
IC芯片

至于市场猜测是否AMD将推出基于ARM的处理器产品,MarkPapermaster指出,AM与ARM的合作将只专注于异构系统架构(HSA)联盟,以及APU和ARMTrustZone安全技术之间的融合。

MarkPapermaster表示,除了现有的芯片代工合作伙伴,AMD不排除在未来和其它代工厂商合作,只要这些代工厂商可以让AMD在产品代工当中受益。
标签: 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续