从千元机向高端手机进军
中兴通讯于10天前开始宣布正式进军高端手机,并推出首个高端手机品牌“智观”,售价在2000元以上。而在去年,中兴手机业务取得巨大增长,但利润率却大幅下滑,引来很大压力,由此,中兴通讯誓言要提高手机业务利润率。
出席亚洲移动通信展的中兴通讯手机体系首席技术官阚玉伦表示,去年开始的中兴通讯提升手机档次的行动取得一定效果,一季度中兴通讯全球中档手机Blade发货1000万部,这也是国内安卓手机款发货超过1000万部者,显示中兴通讯已不再是千元机和入门级手机。(相关阅读: 电子元件 )
他认为,进军高端手机关键是人才和技术方面要匹配。为此,,中兴通讯招聘了高端设计人员,内部也加强了智能手机专利储备,同时,中兴通讯将引入高通28纳米的手机芯片。
28纳米芯片是目前端的手机芯片,芯片主频已经超过了3GHz,且尺寸更小,单位功耗更低,但该芯片供给吃紧,中兴通讯何时能出台28纳米芯片手机还不清楚。
智能手机出货量已占30%
他又透露,去年中兴智能手机销售1580万部,只占终端销量的20%,但今年上半年已占30%。
中兴通讯手机市场营销部部长吕钱浩则表示,今年上半年中兴通讯已经把千元智能机的配置拔高了一大截,从3.5寸屏升到4寸屏以上;800M的内存都升级到1G以上,但价格不变。
对于国内有些互联网公司想做手机,阚玉伦表示,这是好事,互联网企业能否做好手机,关键要看它本身的互联网业务能否做好,光做硬件,他们拼不过传统手机厂商。
他又指出,现在手机业竞争本身很激烈,苹果公司的强项是它的操作系统很强,垂直整合能力也很强,这种企业太少,国内互联网企业也比较开放,属于整合型,找个手机企业来代工制造手机是容易的,但关键要有核心竞争点。
TD-LTE手机首款可能向软银出售
LTE是中兴通讯的重大战略,阚玉伦称,全球TD-LTE虽然有200多个试验网在建设,但目前总量还比较小,商用合同有30个,这其中,中兴通讯获得8个TD-LTE商用网络合同,包括为日本软银、和黄瑞典、香港移动通讯等运营商网络。
中兴通讯副总裁王守臣则预计今年公司4G业务在无线领域的收入贡献占比将提高至两位数,明年进一步成长至20%至30%,今明两年将是LTE网络建设的重要时期。(相关阅读: IC代购 )
而关于TD-LTE商用手机,王守臣透露,中兴正与日本软银洽谈销售首款TD-LTE手机。
他亦表示,TD-LTE手机的难点在于要降低功耗,要不断提高手机速率,而且,它的技术更复杂,要多个制式集合在一起,做成多模手机,因此,推出时间要长些。