详情页
首页>资料大全>企业资讯
博通推出新一代组合芯片及WiFi显示适配器
中电网    发表于   2012-06-26
全新无线创新将Wi-Fi媒体体验拓展至更广泛的电子设备中

新闻要点:

- 博通无线创新技术助推Wi-Fi成为家庭内媒体分配的骨干网络。

- 针对消费电子设备的全新组合芯片提供高带宽Wi-Fi以支持高质量视频流传输和Wi-Fi显示应用,并通过蓝牙4.0实现语音命令和手势控制。

- 无线媒体适配器设计可将Wi-Fi显示推广至所有的HDTV ,将视频从移动设备实时传送到大屏幕上。

全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司宣布,推出两款全新的解决方案,它们将实现跨移动设备、智能电视和其他消费类电子产品的消费用户视频体验。新产品包括业内个可以为消费电子设备添加双频双流Wi-Fi和蓝牙4.0连接的优化组合芯片,以及一种可以将Wi-Fi显示(现在称为Wi-Fi Miracast)传送至现有的数字电视和媒体盒的集成适配器。

未来四年,配备无线连接功能的智能电视、机顶盒、流媒体盒以及其他产品的增长比率预计高达50%,Wi-Fi将快速成长为将视频和其他媒体内容输送至电子设备的主要渠道。同样,智能手机和其他移动设备日益成为人们收看数字内容的重要平台,在获取和享受媒体内容中扮演重要角色。

应用于消费电子产品的优化组合芯片

全新的博通 BCM43242芯片采用先进的双频多输入多输出(MIMO)Wi-Fi技术,可在电子消费产品中实现集成的视频流传输的功能。该芯片还包括双流技术,支持先进的纠错功能,还实现了通过Wi-Fi同时连接两个设备的创新能力,使智能电视得以在访问互联网内容的同时接收来自智能手机、平板电脑或PC的高带宽视频流。由于5 GHz上的频段更多、堵塞更少,该芯片还可以实现端到端传输,能够提供更好的视频质量以及智能手机到电视机的视频共享功能。

采用了集成蓝牙4.0的新组合装置有助于消费电子产品化利用先进的遥控器、游戏控制器、立体声耳机、键盘、3D眼镜和其他接口设备功能。博通的蓝牙技术还可以将音频传送至家用音响,实现遥控语音识别,以及将智能手机和其他设备连接到整个消费电子生态系统,驱动用户界面的开发与创新。 BCM43242拥有博通一流的InConcert共存技术,助力数字电视使用体验的优化,在保持Wi-Fi吞吐量的同时,确保不间断的蓝牙连接。

这种高集成度使数字电视平台具有一个完整并符合成本效益的无线子系统。

Wi-Fi 显示适配器

博通的无线适配器结合了BCM43236双频Wi-Fi芯片和以低功耗、高性能著称的BCM2835 VideoCoreTM媒体处理器的超强功能,除具有可观的成本效益外,还可通过HDMI端口在 消费电子 设备上轻松地添加Wi-Fi显示功能。利用数字电视的大屏幕观看影音内容的功能推动了Wi-Fi显示的采用,Wi-Fi显示结合了Wi-Fi和视频编码技术,实现了移动用户界面从小屏幕到大显示屏的无缝转移,同时通过移动设备的触摸屏保持可控性。

新适配器平台具有一流的Wi-Fi解决方案,其设计可实现数据包零丢失及延迟小化,以支持交互式使用并降低干扰,同时限度地提高屏幕分辨率和图像质量,这些优势使博通的Wi-Fi技术特别适于Wi-Fi显示应用,因为上述的延迟或丢包会降低用户体验。博通公司的VideoCoreTM处理技术能够以小的功耗进行图形和高清视频回放。

为进一步推动Wi-Fi显示的采纳和使用,博通已经在其多个关键的智能手机平台中支持该项技术,包括其BCM28155 HSPA +的双核SoC解决方案。此外,博通智能手机平台包含BCM4334组合芯片的,采用该平台的手机可以提供流媒体功能。博通也计划在未来双核平台中支持Wi-Fi显示。(拓展阅读: Digikey代购 )

BCM43242产品要点:

- 802.11n 2x2 MIMO 技术采用双发射器和接收器以提高数据传输速率,并且比单流Wi-Fi的高速传输距离提高了 70%

- 先进的虚拟双频同步(VSDB) 功能可以同时实现端到端和访问点连接

- 首次在单板SoC上结合了MIMO Wi-Fi 和蓝牙 4.0,方便消费电子应用

- 蓝牙4.0具有先进的软件功能以支持低功耗外围设备以及3D眼镜同步

- 包含了消费电子应用的主要接口,包括USB 2.0 和USB 1.1 ,便于与现有的数字电视和消费电子平台整合

- 提供经业界证实的蓝牙/ Wi-Fi 共存功能,当这两种技术共享2.4GHz频段时,采用该技术的消费电子设备可提供更好的用户体验

- 集成式射频功率放大器(PAs) 可容纳2.4 GHz 和 5 GHz两个 频段,消除了额外PAs的需求,降低了材料成本(BOM)

- 其他先进功能包括天线多样性, LDPC、STBC 以及可以同时使用两个无线频道的 “快速频道转换”功能

Wi-Fi显示适配器产品要点:

- 双频双流媒体简化连接适配器解决方案,可极大降低功耗

- 与Wi-Fi 显示v1.40( 或以后的版本)以及Wi-Fi CERTIFIED Miracast兼容

- 当在连接两端都采用博通技术时,支持超低延迟,在混合环境中默认为符合标准延迟性能

- 集成式USB 2.0 接口使适配器可以通过USB自供电,而不需要AC插座,降低了成本和设计复杂性

- 支持720p、1080p 高清视频

- 完整的交钥匙软件解决方案和设计文件使终端产品可快速上市

标签: 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续