详情页
首页>资料大全>企业资讯
华芯集成电路产业园隆重奠基
国际电子商情    发表于   2012-06-27
6月25日,华芯集成电路产业园在济南举行了隆重的奠基仪式。山东省委常委、济南市委书记王敏、济南市市长杨鲁豫、工业和信息化部电子信息司司长丁文武、科技部国家重大专项管理办公室金奕名副主任、浪潮集团董事长孙丕恕等出席了奠基仪式。

华芯集成电路产业园区位于济南综合保税区内,总占地295亩,规划总投资150亿元,项目建成后年产6亿颗高端芯片,年销售收入100亿元,利税总额10亿元,将形成涵盖芯片设计研发、晶圆制造、封装测试、原材料及生产设备配套在内的较为完整的集成电路产业链,成为具有世界先进水平的集成电路研发中心和规模化芯片生产基地。该园区一期规划将建成规模化高端芯片封装测试厂及集成电路设计研发中心,建筑面积3.8万平方米,总投资7.5亿元,预计2013年底竣工投产。


领导们为园区铲土奠基

一期高端封装测试生产线将主要引进先进的BGA和倒装工艺,以封装测试45nm及以下线宽先进动态随机存储器芯片和系统芯片为主,同时,华芯将联合国内外芯片设计企业、科研机构进行封装工艺的研发,实现自主创新,推动我国封装测试产业不断缩短与世界先进水平的距离。(拓展阅读: Digikey代购 )

华芯集成电路产业园是济南综合保税区获得国务院批复后的个重大项目 ,将享受国家综合保税区的各项政策,减少集成电路原材料、产品、设备等的运输和储存成本,加快资金流和物流的运转效率。华芯集成电路产业园在建成后,将形成完整的集成电路产业链,成为国内、国际先进的微电子产业基地,并形成强大的人才、技术、资金和产业集聚效应,对济南综合保税区形成强力的支撑。

早在2009年8月金融危机时,华芯就以3000万元人民币“逆市”收购奇梦达中国研发中心,跨越式拥有了世界先进水平的完整研发团队、装备和一流的产品设计技术经验,在“核高基”重大专项的支持下迅速研发出中国自主研发的大容量动态随机存储器芯片,打破国外垄断,填补国内空白,并取得了广泛的市场应用。基于世界先进水平的存储器芯片设计能力和产业化的良好进展,华芯于2012年初二次收购奇梦达资产,建设了我国首条高端(FBGA)存储器集成电路封装测试生产线,在国内率先整合高端存储器集成电路设计和封测制造产业,初步建立起包括芯片设计、芯片制造和芯片应用在内的集成电路存储器产业链。

存储器是信息产业的粮食,占据集成电路产业产值的四分之一以上,同时,它还是云计算基础装备的核心器件,对提高云计算基础装备的性能有十分重要的作用。随着云计算时代的到来,发展集成电路存储器产业显得更为重要。华芯集成电路产业园建成后,将形成山东首条完整的高端集成电路产业链,进一步提高存储器科技研发能力及产业制造能力,满足国内日益扩大的市场需求。

华芯集成电路产业园的开工建设标志着山东省在转变发展方式,调整产业结构,加快培育和发展集成电路产业方面又迈出了重要的一步,同时,也是济南市推动实体经济发展、“加快科学发展,建设美丽泉城”的重要举措。园区建成后,将有力提升山东省集成电路产业技术创新能力,增强产业核心竞争力,对山东省集成电路产业发展和济南市战略性新兴产业发展有着十分显著的经济和社会意义,增强中国在集成电路产业链自主可控能力,为国家信息安全提供保障。

标签: 华芯集成电路产业园 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续