详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国大陆LED产业曙光久传+却始终难见
中电网    发表于   2012-06-29
       中央和地方政策推进和需求环比回暖使LED产业在乌云间隙看到一丝曙光。目前大陆LED行业仍然是竞争红海,专利和技术缺失、结构性产能过剩、无序竞争使行业公司成长艰难。但红海中也隐藏着孕育强者的重大机遇。“十二五”期间行业政策逐渐落实有望推动通用照明市场沿着公共照明、商业照明、民用市场顺次启动,终达到5,000亿的产值规模。未来几年中国LED产业各个环节都将面临全面整合,符合政府战略方向、具备资金和技术优势、品牌和管道优势的企业将会终在红海竞争中胜出,中短期应主要关注政策红利对于上市公司业绩和估值的双提升。
  
  海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。“十二五”期间政策的扶持和LED产品价格下降将催生大陆LED市场5,000亿产值规模,年复合增长率32%。广阔的市场为LED从业厂商提供充分发展空间。
  
  政策、价格推动市场依次启动。我们认为政策推进和价格下降将共同推动中国LED照明市场沿着公共照明、商用照明、民用照明依次启动。
  
  2011年-2012年是“十二五”开局,中央政府和地方政府一系列政策组合拳将使公共照明率先启动,商用照明将受成本节约驱动随之启动,民用市场由于价格因素后启动。
  
  红海竞争,孕育强者。据统计目前中国LED从业厂商有5,000多家,其中封装企业1,000多家。专利与技术缺失、结构性产能过剩、国际厂商加速布局使中国LED厂商面临竞争红海。在未来几年,中国LED产业各个环节将可能面临大规模的整合。这是好的时代也是坏的时代,行业淘汰和整合将孕育出终的强者,并在中国LED产业上终形成龙头和具备技术特色的厂商共存的二元格局。我们认为成为终强者必须要至少满足符合政府战略方向(获得政府支援)、具备资金和技术优势、拥有品牌和管道优势几项条件之一。
  
  台湾产业链回暖明显,增强产业信心。2012年2季度,LED产业整体呈现环比回暖趋势。5月份资料显示,台湾芯片企业收入环比增长4.80%,封装企业收入环比增长4.45%,但是同比增长趋势仍未确立。回暖的驱动力仍然主要来自于背光源需求增长,同时照明也略有回暖。
  
  政策导入,春寒渐远。2012年上半年,中央和地方政策依次导入,为行业回暖注入强心剂。整体来看,1季度行业弱势情形在2季度已经开始改观,大陆LED行业春寒渐远。从我们近期对于LED从业公司的大规模调研回馈来看,需求回暖已经有初步的信号,上市公司业绩有望环比回暖。我们判断大陆LED整体需求趋势性回暖仍然要伴随着政策的逐渐落地,在下半年上市公司业绩才会有实质性的同比增长。
  
  政策红利是中短期主要观察点。从中短期来看,政策红利是上市公司获得收益的主要保障。广东省LED照明改造工程是地方对于中央政策的呼应,如初期实施效果好可能会带动一部分经济实力较强的地区跟进,使大陆照明市场的启动有一个良好开端。行业预计,广东省未来3年将有望推广200万盏LED路灯、3,000万盏LED室内照明灯具,预计可带动超过100亿元的内需市场规模。我们认为7-8月份广东省LED改造工程的推动进度是年内重要观察点。广东省内的LED行业龙头上市公司将有望率先受益,得到业绩和估值的双提升。
标签: LED Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续