详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星电子选择微软云技术
中电网    发表于   2012-07-03
三星电子采用 Windows Azure 云技术来管理智能电视基础设施

电子业巨头选择微软云技术来满足对迅速可靠的服务日益增长的需求

华盛顿州雷蒙德2012年7月3日电 /美通社亚洲/ -- 三星电子 (Samsung Electronics Co. Ltd.) 宣布,该公司决定采用 Windows Azure 来管理其智能电视基础设施。凭借 Windows Azure 云技术,三星大幅削减了成本并扩大了容量,以顺应客户的不断增多和生产力的提高。

(图标://photos.prnewswire.com/prnh/20000822/MSFTLOGO )

三星在全球120个国家提供智能电视服务,并计划开拓更多市场。三星需要一种解决方案为持续可靠的服务和不断增长的流量提供支持。此外,三星不希望对特定的供应商有所依赖。该公司对其它产品进行了测试,但终选择 Windows Azure 作为服务基础设施,因为 Windows Azure 能够提供必要的可靠性来满足其关键任务需求和服务拓展计划。

三星电子视觉显示业务部的一名职员表示:“经过广泛的测试,Windows Azure 是达到我们严格要求的云服务。”

与拓展内部 IT 服务的成本相比,三星通过选择云技术来管理基础设施使成本降低了十倍。此外,Windows Azure 让三星能够迅速获得所需的服务器和存储资源,从而有时间专注于向客户提供高质量的软件和服务。

三星将这一成功归因于其 IT 基础设施的可升级性,其中包括不断提供平稳快捷服务的 Windows Azure。该公司在亚洲的服务速度也有所提高,其智能电视流量大多分布于该地区。(拓展阅读: Digikey代购 )

微软负责 Windows Azure 的企业副总裁 Bob Kelly 表示:“三星电子的智能电视将结合 Windows Azure 的独特能力。Windows Azure 使三星能够专注于业务发展,而无需技术团队花时间解决问题和排除故障。”

有关三星电子的更多信息,请访问三星网站。有关各公司如何使用微软技术的更多信息,请访问 Microsoft Customer Spotlight 新闻室。

微软公司 (Nasdaq "MSFT") 成立于1975年,是提供可帮助个人和企业充分发挥潜能的软件、服务和解决方案的世界。

消息来源: 微软公司

标签: IT Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续