详情页
首页>资料大全>企业资讯
Cadence收购信号与电源完整性设计公司Sigrity
电子工程专辑    发表于   2012-07-06

电子设计创新企业Cadence设计系统公司日前宣布其已经收购Sigrity公司,这是一家的信号与电源完整性技术供应商。Sigrity提供了丰富的千兆比特信号与电源网络分析技术,包括面向系统、印刷电路板(PCB)和IC封装设计的独特的考虑电源影响的信号完整性分析功能。Sigrity分析技术与Cadence Allegro和OrCAD设计工具的组合将会提供全面的前端到后端的综合流程,帮助系统和半导体公司提供高性能设备,应用千兆比特接口协议,例如DDR和PCI Express。这种综合的解决方案将会让移动多媒体设备和云计算基础架构等新兴市场上的电子系统供应商客户受益。

“高性能、数千兆赫兹系统的大量使用对高级和精确的信号、功耗与热能分析解决方案提出了更高的要求,”Cadence系统与软件部高级副总裁Nimish Modi说,“Sigrity是该市场上的解决方案供应商,将Cadence和Sigrity的产品结合,将会让高性能PCB系统的设计和验证更有保证,加快产品的推出。”


“Sigrity在业界的信号与功率完整性解决方案上保持着地位,提供了全面的分析与验证能力,”Sigrity总裁方家元博士说,“Cadence和Sigrity合作多年,促进业界尖端PCB、系统级封装和SoC的设计与分析。我们期待着加盟Cadence,为业界带来新一代的信号与电源协同分析设计和验证工具。”(相关阅读: IC代购 )


对Sigrity的收购已于2012年7月2日完成,收购价格大约为8000万美元。由于收购会计准则对于递延收入的影响,以及为了Sigrity产品过渡为可授权模式,这次收购可能会略微冲减2012财年的每股收益,并稍微提升2013年的收益。Cadence预计到2013财年末,Sigrity的业务可以完成向Cadence的商业模式的过渡,Sigrity递延收入的摊销也将完成。此次收购不会影响Cadence之前公布的2013财年盈利目标。


供应情况

Cadence将会即刻将Sigrity的技术作为Cadence Allegro和OrCAD PCB与IC封装工具的插件选件提供。公司还将继续支持用于第三方设计软件的Sigrity技术。

标签: SoC Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续