详情页
首页>资料大全>企业资讯
无源元件的创新将会成为未来电子产品差异化的重要手段
中电网    发表于   2012-07-09

随着全球无源元件市场走势逐渐明朗,各大无源器件供应商不仅仅从产能方面发力,更从产品技术方面入手,不断推动技术进步,通过产品的差异化来打造核心竞争力。就此,慕尼黑上海电子展electronica China将为更多国内外无源元件厂商打造展示平台。

下届慕尼黑上海电子展electronica China将于2013年3月19-21日,在新国际博览中心E1、E2、E3馆举办。展会将设置电容、电阻、继电器等无源元件主题专区,更有针对 电子元器件 应用市场相关的一系列“创新论坛”,包括汽车电子、便携技术、医疗电子等,届时将有众多日系、欧美系和中国国内的无源元件厂商参展,助力未来电子产品的差异化发展。

小型化受宠

伴随智能手机等小型便携式电子设备向高性能化方向的发展,安装在电子设备中的元件的数量正在不断增加的同时,对占版面积小的小型化元件的需求正在逐步增多。村田制作所muRata近期就带来了世界首创全球小 (0.4×0.2mm) 尺寸22pF高Q值*1独石陶瓷电容器。其产品不仅占板面积小,还能够实现整机的薄型化,并且具有高Q值和低ESR*4值的特性,能够节省电力。村田制作所muRata已确定参展下届慕尼黑上海电子展electronica China,届时可与观众近距离展示其产品。

高可靠性备受关注

除消费电子之外,还有很多应用成为供应商看好的领域。汽车电子和工业电子发展事态依然强劲。运用高质量的无源元件自然成为汽车电子领域的一个关键的驱动因素。元件制造商TDK-EPC的车载用SMD功率电感器CLF7045-D系列,可以满足-40~+150℃宽温度范围的高可靠性SMD电感器,它能够对应使用条件为严格的发动机舱内的严酷环境。该产品凭借独有的材料技术,开发出高耐热性新材料,在卷线和断线部分引进半自动工艺,实现了无焊结构。TDK-EPC将参展下届慕尼黑上海电子展electronica China,展示满足市场及客户需求的众多产品与技术。

原材料绿色化趋势

无源元件制造的创新不仅仅表现在技术方面,对制造材料的革新方面也不容忽视。各生产厂商普遍加强对新材料的研究开发,以求在元件无铅化方面有新的突破。近年来Sn/Ag/Cu、Sn/Cu和Sn/Ag/Cu/Bi三种合金已经逐渐成为替代锡-铅的无铅焊接材料。日前,Vishay推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻。Vishay将参展下届慕尼黑上海电子展electronica China,带来多方应用领域的解决方案。

关于 electronica 、productronica和全球电子展网络
electronica是的电子元器件和组件展览会。productronica是的电子生产设备展览会。两展分别于单双年在德国慕尼黑轮流举办。
德国慕尼黑国际博览集团全球电子展网络包含了全球的一系列电子展览会,包括electronica、productronica、electronicIndia、electronicAsia、 electronica China、productronica China和electronicAmericas。这些展会基于慕尼黑本土展览会的经验,展示了契合于当地市场需求的内容。(拓展阅读: 芯片代购 )

德国慕尼黑国际博览集团简介
德国慕尼黑国际博览集团( MMI )是国际知名的展览会组织者,每年在全球范围内举办约40个博览会,涉及行业包括投资产品、消费品和高新技术领域。每年有100多个国家的3万多家企业在慕尼黑参展,观众遍及全球200 多个国家和地区,总人数超过 200 万。此外,集团还在亚洲、俄罗斯、中东以及南美洲举办各类展览会。德国慕尼黑国际博览集团在欧洲和亚洲拥有5家海外附属公司和66个驻外代表处,集团网络覆盖全球89个国家和地区。

标签: 无源元件 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续