近几年, LED芯片 大屏幕租赁市场的空间繁荣,带动着整个行业进入到一个高速增长的阶段。除了在户外被大量应用的广告屏、演艺屏、交通诱导屏等之外,应用于室内的LED电子屏也是一个潜力巨大的市场,其中包括室内监控大屏幕以及室内电子幕墙等。据有关机构的调查统计,2011年中国LED显示屏行业的产值已达到219亿元人民币,同比增长18%,据预计,2012-2015年中国LED显示屏行业仍将保持15-20%的增长速度。
但从技术层面来看,实际上,在过去10年左右的时间里,大多数厂商推出的LED显示屏在基本的系统架构上并没有太大的变化,只是针对某些技术指标作一定程度的改善和修正。同时,在高性能产品的普及推广上也相对滞后,虽然早在几年前市场上就已有带PWM(脉冲宽度调制)功能的显示屏驱动IC产品推出,且市场人士也均已认同PWM功能具有高刷新率、电流恒定等优势,但由于价格等因素,至今为止这类高性能显示屏驱动IC的市场份额仍旧不高,市场上应用量较大的还是以基本款居多(如聚积5024/26等),高端产品主要应用在一些较为注重品质的LED屏租赁市场中。带有PWM功能的高端驱动IC产品将成为推动市场发展的主力,并且使LED屏幕的色彩更丰富,图像更细腻、流畅。
然而,伴随着目前LED电子屏市场的迅猛发展,越来越多的用户开始对LED显示屏提出了从视觉效果、传输方式、显示方式,到播放方式等一系列复杂的要求,这也使得LED电子屏产品面临一次全新的技术革新机遇,而作为整体显示屏系统的“大脑”——LED驱动IC将起到致关重要的作用。
加强行业合作突破技术瓶颈
LED电子屏和主板之间的数据传输一般采用的都是串行式数据传输方式(SPI),再通过信号包复用技术同步传送显示数据和控制数据,但在刷新率和解析度提高的情况下,很容易造成资料传输的瓶颈,导致系统的不稳定。此外,在LED显示屏的屏幕面积较大时,控制线往往也非常长,容易受到电磁干扰,影响传输信号的质量。虽然近年来有些厂商引入了新的传输介质,但如何才能为用户提供真正性能优秀,且性价比较高的产品方案是困扰产业的一个重点问题。为此,部分厂商提出,LED显示屏的数据传输方式亟待需要从底层的技术层面入手,寻找到一种创新的解决方案。
例如,目前一些驱动 IC代购 厂商尝试运用标准CMOS工艺技术装设高速的LVDS电路,使复杂的数字功能可以轻易集成到LVDS模拟电路上,将串行器及解串器集成在同一芯片内。LVDS传输技术拥有330mV的低压差分信号(250mVMINand450mVMAX)和快速过渡时间,可以让产品达到自100Mbps至超过1Gbps的高数据速率;同时,这种低电压摆幅和差分电路的输出模式还有效地减小了电磁干扰(EMI),保证了信号传输的可靠性。
值得注意的是,LED电子屏的技术革新已牵涉到产业链的各个环节,包括驱动IC制作工艺的提升、控制系统的硬件化、控制软件的智能化开发等等,这些技术创新需要IC设计厂商、控制系统开发厂商、面板厂商,甚于包括终端用户等更为紧密地结合在一起,共同打破行业应用的“僵局”。特别是在控制系统的开发上,如何与IC设计公司更好地相互协作,提高LED屏的系统性能以及控制软件的智能化水平是当务之急。
而为了进一步促进IC设计与控制系统开发两者之间的结合,据了解,目前已有LED电子屏驱动IC的领导厂商通过并购、联合等多种形式,在控制系统开发领域展开了更深入的探索。例如,台湾聚积前几年投资锦鑫光电建立起了终端应用与IC设计的整合思维;另外,他们还在近推出了一项名为“白金认证”的计划,旨在联合业内一批优秀的控制器厂商,将他们的控制器和聚积的芯片进行更好地搭配,从整体上为用户呈现高清晰度的显示效果。