日前, ADI 公司发布了一款业界功耗低的3轴数字MEMS加速度计 ADXL362 。该款加速度计真正实现了系统级的省电,特别适用于需要数月甚至数年电池寿命的应用。
“某些领域的设备需要常年不更换电池,如燃气表中检测地震漏气的装置,大型畜牧场中牲畜健康状况监测,偏远或危险地区管道运输,医护健康装款监测装置等,更换电池非常麻烦或带来较高的财务成本,则需要超 低功耗 的MEMS加速度计,这也是ADXL362适用的领域。”ADI微机械产品线高级应用工程师赵延辉表示。
这款MEMS加速度计真正做到了业界功耗低,测量电流仅有2微安,唤醒模式电流为300nA,休眠电流仅为10nA,休眠电流也是判断一颗芯片真正低功耗的标准。
ADXL362可真正做到系统级的省电。其方便地用作效率极高的运动开关,而管理整个嵌入式系统的功耗仅为2微安;ADXL362还内置增强型样本活动检测功能,可准确区分不同种类的运动。这就有效避免了物件,放置传感器不必要地开启系统,缩短电池寿命。此外,这款加速度计内部还嵌入了一个内部FIFO存储器模块,使系统人员可以记录数据并输出长数据流,从而降低处理器负载并节省额外系统功率。
此外,ADXL362数字MEMS加速度计有两种低噪声模式,允许用户以数微安的代价将噪声大致减半。ADXL362本身提供12位的分辨率加速度数据,当分辨率足够低时,可提供8为格式数据,实现更高效的单字节传输。