详情页
首页>资料大全>企业资讯
采用数字技术降低继电器功耗
电子工程世界    发表于   2012-07-12
继电器 常被用作电子控制 开关 ,与 晶体管 不同的是开关触点与控制输入是电隔离的。另一方面, 继电器 线圈的功耗对于电池供电产品而言是一个缺憾,通过增加一个 模拟开关 可降低线圈损耗、并允许继电器工作在较低的电压(图1)。


图1. 利用模拟开关降低继电器的功耗

继电器线圈的功耗为V²/RCOIL,降低其标称的5V供电电压可减小相应的功耗(导通后),需要注意的是控制继电器导通的电压(吸合电压)高于保持其导通状态的电压(释放电压),图中所示继电器的吸合电压为3.5V、释放电压为1.5V,本设计中则允许其工作在2.5V的中间值。表1对比了继电器在固定工作电压,以及采用图1电路替代后的功耗。

闭合SW1,电流流过继电器线圈,C1、C2开始充电,由于 电源 电压低于吸合电压,继电器保持释放状态。RC时间常数保证C2上的电压达到模拟开关的逻辑门限之前C1的充电过程基本完成。当C2达到逻辑门限时,模拟开关将C1与2.5V电源和继电器线圈串行连接,这样,通过将继电器线圈的电压提升到5V(两倍于电源电压)使其导通。随着C1通过线圈放电,使线圈电压降低至2.5V减去D1的管压降,该电压仍高于继电器的释放电压(1.5V),因此继电器可继续保持导通状态。

电路中的 元件 值取决于继电器的特性和电源电压,电阻R1能够保护模拟开关免受流过C1的起始浪涌电流的冲击,为保证C1迅速充电该电阻阻值应该足够小,同时,为防止浪涌电流超出模拟开关所允许的峰值电流,还要保证一定的阻值。U1的峰值电流为400mA,浪涌峰值电流为IPEAK= (VIN - VD1)/(R1 + RON),其中RON是模拟开关的导通电阻(典型值为1.2Ω)。C1的大小取决于继电器的特性和VIN与继电器吸合电压之差,如果继电器需要较大的导通能量则C1取值较大。

R2、C2的选择要保证在C2电压达到模拟开关的逻辑门限之前C1基本完成其充电过程。本设计中,要求C2R2时间常数大约是C1(R1 + RON)的七倍。较大的C2R2会增大开关闭合到继电器启动的延迟时间。


标签: Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续