详情页
首页>资料大全>企业资讯
分析称英特尔与ARM争夺市场霸权僵局明年打破
电子工程网    发表于   2012-07-13
微处理器 行业的科技出版物MicroprocessorReport发表了多篇新报道,内容有关移动、无线、PC和服务器行业的芯片业务状况。MicroprocessorReport高级编辑林雷·格文耐普(LinleyGwennap)在报道中对英特尔和ARM之间为争夺市场霸权而展开的斗争进行了综述,这场斗争到目前为止尚未有结果。
格文耐普认为,今年秋天两家公司之间的斗争将会出现令人感兴趣的发展,但在2013年以前不会取得很大进展,届时这两家公司将会推出新的技术。
就目前而言,大型智能手机厂商一般都会使用英特尔的处理器,而服务器厂商则多半会使用ARM的处理器。格文耐普认为,在今年晚些时候谷歌旗下摩托罗拉移动将会使用英特尔处理器, 中兴通讯 也将如此;但是,英特尔当前的处理器Medfield是“一种很好的智能手机处理器,但却并非特别引人注目”。他指出,英特尔可能要到2013年推出Merrifield处理器才能与NvidiaTegra等芯片展开真正的竞争,届时英特尔将可开始在“瓦性能”(performance-per-watt)领域中占有相对于ARM处理器的优势。
格文耐普还指出,今年9月惠普和戴尔将推出使用 ARM 微处理器的服务器,而“在这两家顶级服务器厂商支持ARM的情况下,其他公司也肯定都会仿效”。但是,对这些服务器来说,ARM芯片的速度甚至无法赶上英特尔速度慢的双核处理器IvyBridge。因此,更加强大的服务器产品要等到ARM在2013年推出64位处理器时才会面世。
格文耐普认为,使用微软Windows操作系统和ARM处理器的PC“将起步缓慢”,原因是这些PC将无法支持需要老式Windows指令才能运行的应用。

标签: ARM 微处理器 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续