详情页
首页>资料大全>企业资讯
Globalfoundries将获得高通28nm芯片订单
电子工程世界    发表于   2012-07-16

为了能够获得足够的 28nm芯片 ,在向三星公司,TSMC以及UMC提交了订单之后,美国 高通 公司再一次将28芯片订单给了另一家芯片 代工 巨头 Globalfoundries 公司。

在今年早些时候,高通公司宣布由于TSMC公司无法满足其对28nm芯片的供货需求,该公司计划将部分订单交由其它公司代工,以便获得足够的的Snapdragon S4系列处理器。在今年6月初,高通公司已经就产品代工与三星和UMC进行接触。

根据Commercial Times的报道,Globalfoundries同样也获得了一部分来自高通公司的28nm芯片代工订单。因此理论上高通公司将会同时在Globalfoundries公司和三星公司使用28nm LPH工艺生产芯片,因为这两家公司同属同一家产业联盟,因此高通会很有兴趣同时与两家公司进行合作。

这里值得一提的就是Globalfoundries和高通公司在2012年签署一项在先进工艺方面不具约束性的谅解备忘录,相关的工艺包括有45nm low power和28nmLP等。因此高通公司与Qualcomm展开合作也就显得理所当然了。


标签: Globalfoundries 28nm芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续