详情页
首页>资料大全>企业资讯
照明产品出口应注意符合目标市场标准
电子工程世界    发表于   2012-07-16

蓬勃发展的中国市场

中国是全球照明灯具产品的生产和消费大国,其中节能灯、白炽灯产量均居世界首位。在政府政策的刺激和鼓励下,中国的照明行业更是得到了蓬勃发展。在中国照明产业规模不断扩大的同时,国内照明企业的规模和数量也同步扩大,并吸引了众多国外巨头进入。

同时,面对节能环保的全球浪潮,可以实现“绿色”照明的LED灯具开始兴起,并在中国的照明市场呈现快速增长的趋势。这吸引了越来越多的国外企业将业务触角伸向中国,积极布局中国市场,尤其是LED照明市场,以取得未来领导契机。

无疑,中国的照明市场正经历快速发展。国外企业在涌入中国市场的同时,必须从政策层面和市场层面了解本地状况,生产出适合中国消费者需要的产品。

出口市场合规性

另一方面,中国也是照明灯具产品的出口大国,国内生产量的70%用于出口,其中北美和欧洲市场是出口的主要市场。这两个区域市场对产品质量要求高,通常要求CSA、UL、CE及RoHS认证。而随着能源价格的不断攀升以及对环保问题的关注,企业和家庭对照明能效的要求也越来越高,从而更加偏向于选择高能效、低能耗的产品。在这一方面,国外市场也有相关的政府项目,比如对产品能效要求更高的能源之星项目。

正如国外企业进入中国需要遵守中国市场的政策,国内的企业在拓展北美和欧洲市场时,同样也需要知悉国外市场的政策和市场要求。以北美市场为例,他们通常需要可靠的第三方测试和认证机构,如CSA集团,来对产品的结构、质量和安全方面的特性进行测试,确保这些方面都符合相关标准要求。通过认证的产品可以贴上由第三方测试认证机构提供的认证标志(图一)。正是这些标志向消费者表明,他们所选购的产品完全拥有标准规定的安全性,可以放心购买。

图一:CSA集团的三个主要认证标志,分别表示适用于加拿大市场、美国市场以及同时适用于美国和加拿大市场

同时,这些第三方机构也往往得到政府项目的授权,比如上文提及的能源之星项目,获得授权的第三方机构可以依据这些项目规定的要求测试产品的能效。同时,很多认证机构还可提供能效验证服务。符合要求的产品将被贴上能源之星或能效验证标志,赢得额外的竞争优势。

测试认证的本地化

认证机构获得各种政府或国家组织的认可和授权,可以依据国家标准对产品进行测试和认证。在美国,美国职业安全健康管理局(OSHA)认可那些具有按照美国标准对电器和燃气产品进行测试和认证资格的实验室。OSHA认可和授权的实验室被称作美国国家认可实验室(NRTL)。CSA集团便是获得这项认可的全球知名的测试和认证机构之一,并且可以提供本地化的测试和认证服务,服务范围覆盖众多的灯具产品(表一)。

产品类别

产品举例

相关标准

灯泡

LED灯泡

自镇流节能灯泡

LED 灯管

CSA C22.2 No 1993 / UL1993

CSA TIL B-79 / UL8750 / CSA C22.2 No 250.0

固定式灯具

嵌入式灯具

表面安装灯具

路灯

轨道灯系统

旅行车超低电压灯具

CSA C22.2 No 250.0 / UL 1598

CSA C22.2 No.9.0 / UL 1574 / UL 234

可移动式灯具

通用可移动式灯具

橱柜灯和柜底灯

庭院灯系统

CSA C22.2 No. 12 / No 9.0 / UL153 CSA TIL-B58B / UL 1838

镇流器/LED驱动器

电子式和电感式荧光灯镇流器

HID镇流器及触发器

LED驱动

CSA C22.2 No.74 / UL 935 / 1029 / 1029A CSA C22.2 No.223 / 107.1 / 60950-1 / UL 1310 / 1012 / 8750

圣诞灯饰

装饰灯串

装饰造型灯

CSA C22.2 No 37/ TIL B-70/

UL 588

软管灯

软管灯系统

控制器

CSA TIL B-39/ UL 2388

小夜灯

小夜灯

CSA 22.2 No. 256/ UL 1786

能效认证(ENERGY STAR/NRCan EEV)

灯具

灯泡(LED灯泡和CFL)

圣诞灯串

应急出口指示灯

镇流器

L 点击打开链接 M 79 / LM 80 / ENERGY STAR Program Requirements / CSA C861 / C867.2 / C654 /

表一:CSA集团在中国可以测试和认证的 照明产品 及依据的相关标准

以LED灯泡为例,在加拿大和美国,执行的安全标准是两个国家的合并标准CSA C22.2 No.1993/UL 1993。CSA集团可依据这个标准对灯泡进行测试,包括灯具重量、正常温升、异常温升、灯头扭力、灯头火线/零线的连接及塑料外壳是否合规等,确保灯具的质量和安全。

圣诞灯饰是北美市场需求的产品之一。在圣诞灯饰测试方面,参照标准为CSA Standard C22.2 No 37、Technical Information Letter No B-70和ANSI/UL Standard 588,主要测试产品在拉力测试,温升测试,冷冲击测试下的安全性。

而针对如今极为热门的LED照明灯具,CSA依据的标准为CAN/CSA-C22.2 No. 250.13-12和ANSI/UL 8750, 1st Ed.,主要的认证模式是用传统的灯具标准配合250.13和8750来做认证。

总结

企业要将产品打进北美、加拿大等国际巿场就必须把握这些市场对产品的要求,以做到对症下药。对于中国企业来说,有效的方法就是通过如CSA集团等认证机构的测试和认证服务,来确保自己的产品符合这些市场的特定要求,提升产品在国际巿场的竞争力。
标签: 照明产品 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续