详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM:快明年底发布20纳米工艺芯片
电子工程网    发表于   2012-07-17
ARM 处理器部门主管西蒙·赛加斯(SimonSegars)周一在Computex大展上表示,采用20纳米工艺生产的ARM芯片快将于明年底发布。赛加斯说:“整个行业都推进下一代技术,只要在经济和技术上可行,便会立刻推出。”

赛加斯说:“整个行业都推进下一代技术,只要在经济和技术上可行,便会立刻推出。”

生产工艺的尺寸越小,芯片中使用的晶体管尺寸越小,数量越少,从而可以延长电池寿命或提升设备性能。

ARM并不自主生产 芯片 ,而是将芯片设计授权给高通、德州仪器和Nvidia等企业,这些企业随后再将生产外包给台积电等代工厂商。

标签: ARM 20纳米 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续