详情页
首页>资料大全>企业资讯
继2011年底惨跌之后,电源管理半导体第二季度开始复苏
电子工程网    发表于   2012-07-17
据 IHS iSuppli 公司的电源管理市场追踪报告,继2011年第四季度惨跌之后,电源管理半导体在2012年初有所回升,并在第二季度终于走上明显增长之路,主要是受消费与工业领域的扩张推动。

第二季度 电源管理 半导体营业收入将达到80亿美元,比季度的75亿美元增长6.7%。这是该产业营业收入在去年底急剧下降以来,首次有明显的增长迹象。在2011年第四季度营业收入环下降10.7%以前,该市场曾经连续七个季度增长,如图2所示。



但是,去年第四季度过后,该市场趋于稳定,今年初营业收入持平,没有进一步下滑。预计第二季度营业收入增长,而且下半年有望保持这种势头。

总体来看,2012年电源管理半导体营业收入将达到328亿美元,比去年的319亿美元小增2.8%。尽管与2009和2010年的强劲增长相比,今年的机会较少,但全年营业收入至少不会低于去年。

电源管理 市场每年第四季度通常下滑,这是正常的季节性趋势。但是,去年第四季度的降幅突显该市场非常疲弱。电源管理半导体的作用越来越重要,被用于多种电子产品之中,可以帮助产品散热、减轻重量和缩小尺寸。

有几个情况导致去年第四季度市场下滑,包括日本3月地震和海啸导致一些厂商的生产中断,以及泰国10月发生严重洪灾。全球消费者支出放缓,许多政府项目收缩,也导致情况进一步恶化。结果去年底几乎所有电源管理半导体市场的增长速度都下降。

但有迹象显示,该市场正在恢复元气。虽然因2011年底环比大幅下降,今年季度增长微弱,但第二季度和未来消费需求增强,将推动电源管理产业增长。在向来比较强劲另一个领域,电源管理半导体也将继续增长,即工业电子和风能、太阳能及地热等替代能源市场。

在消费领域,的电源管理产品将是绝缘栅双极晶体管( IGBT )模组,它在许多现代电器中用于开关电源。在消费领域,电源管理集成电路将是推动其增长的重要产品。

长期前景看好

预测显示,未来五年电源管理半导体营业收入将增长6.6%,总体增长前景良好。

在预测期内,电源管理半导体在苹果iPad等媒体平板领域的增长将为强劲,2011-2016年的复合年度增长率预计高达30.7%。

未来五年将推动电源管理产业增长的其它市场包括:数字机顶盒,复合年度增长率(CAGR)预计为15.3%;大楼与住宅控制,CAGR预计为13.3%;企业语音网络,CAGR预计为13.1%;手机,CAGR预计为12.3%;移动基础设施,CAGR预计为11.8%;网络交换机,预计为10.0%。

与在工业市场一样, IGBT 模组是上述各市场的主要增长领域,其次是低压及高压MOSFET。驱动IGBT模组增长的主要动力是汽车与工业领域的替代能源市场,比如汽车安全与控制和能源生

标签: 电源管理 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续