详情页
首页>资料大全>企业资讯
新型LED热管理技术有望变革下一代LED生产
电子工程世界    发表于   2012-07-18
一款生产更亮、更长寿命的LED 技术 ,在从研究实验室向30亿美元的全球高功率照明市场迈出了步。该新型生产系统,被称为液锻(liquid forging),大幅改善了小型电子设备冷却的方式,并且有望变革下一代 led 生产。

未来十年,高功率led被寄予厚望以取代传统家居和办公照明。该新生产工艺——液锻——是由john yong (左)和他的团队(由左至右) steven tong kin kong、chua beng wah 和ho meng kwong共同开发。

许多电子部分需要散热器以避免烧坏。由于全球市场每年扩张10%,对于家居、办公和街道照明来说,有效的冷却面临严峻的工程挑战。热的存在,会损坏灯具,引起灯光变暗或效率损失。由a星级的新加坡制造技术研究院(simtech)生产的顶级的液锻方法,为业界提供了解决方案。

“液锻是锻造和浇铸之间的混合体”,simtech工程领头研究员chua beng wah表示,“它特别能够满足生产具有复杂特性的更亮器件的需要,比如带有锻造铝合金散热器。”

该工艺为热学工程师提供了显着的好处:液锻产品的热传导性比浇铸等传统技术提升2倍。“该方法非常适用于散热器设计”,beng wah补充说。

今年4月,a星级技术转移部exploit technologies pte ltd (etpl),将专利授权给了一家的led 热管理 公司。协议允许该公司采用液锻工艺生产轻重量、高性能的led散热器。

液锻是由john yong 带领的simtech团队所开发。在2008年,yong的团队由于卓越的研究,他们的研究发现获得了新加坡荣誉“国家科技奖”。

该工艺的高可扩展性,使得复杂部分——采用铜和铝之类的复合材料——能够一步实现。该开发项目意味着散热器和灯具能够组合在一起,从而大幅降低组装成本。该系统也使得更多更灵活的设计能够实现,像复杂的插头和插座阵列,从而增加了表面区域,改善了热量散发。未来,终的产品会减少机器的使用,部分原因是由于该工艺能够更有效地使用原材料。合成的散热器能够进行电镀,从而热性能可提高10–15%。

但,液锻不于冷却led的应用。etpl公司ceo philip lim解释道:“液锻是一种低成本系统,在化合物、航空和汽车工业方面,都比传统生产工艺有优势。重要的是,这种技术能够用于合金轮缘、电器外壳和活塞。”

产品早将于2013年上市,该技术的未来将更灿烂。


标签: LED 热管理 技术 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续