美国市场研究公司TownHall Research分析师杰米·汤森(Jamie Townsend)从ABI Research那里摘取了平板电脑市场现状的一些数据,他的结论是:在 平板电脑 的世界,苹果iPad和ARM处理器是绝对的主宰。
100%带有Wi-Fi功能
汤森在报告中写到:“平板电脑从本质上讲属于连接设备,ABI称WiFi是平板电脑的基本要求之一,我们相信WiFi将继续成为主流的连接方式。运营商提供的数据分享计划毫无疑问增加了连接到蜂窝网络的平板电脑数量,但是作为平板电脑主要工作场所的家庭和办公室,WiFi连接还是的选择。”
98%基于ARM处理器
汤森称:“和手机一样,因为是 手持设备 ,平板电脑需要兼顾处理性能和电池供给,这一点不同于PC。由于英特尔进入移动处理器市场慢了一拍,ARM在移动处理器架构领域几乎处于垄断地位。从处理器层面来看,目前参与竞争的厂商包括苹果、飞思卡尔、NVIDIA、高通、三星和德州仪器。”
81%具有蓝牙
汤森说:“这个数据可能有些误导,因为蓝牙通常和半导体生厂商的WiFi一起被附带提供,所以蓝牙的比例可能才有这么高。”
77%拥有9英寸或更大的屏幕
汤森称:“平板电脑拥有与上网本同样尺寸的显示屏,同时具有智能手机触摸屏的便捷,它正在探索如何让消费者用双手消费媒体内容。从2011年的出货来看,9英寸至10英寸的平板电脑是主流,苹果iPad是其中的佼佼者。由于设备提供商们出于对单手操作类应用的考虑,7英寸的平板也有一定的市场。但我们相信,在接下来的12个月内,7英寸平板的数量将大幅缩减。”
iPad出货量占总平板销售的63%
2011年,苹果9.7英寸的iPad在销量上所有竞争对手。汤森称:“这个数字不可避免地会下滑,但那仅仅是大家在2011年的主流预测。”
Android平板电脑市场份额31%
Android平板电脑在问世元年的市场份额是25%,2011年末这一数据增加到了31%。汤森指出,7英寸平板为Android平板电脑市场份额的增长贡献良多。
30%配有GPS
汤森称:“与WiFi和蓝牙的搭档一样,移动基带和GPS也通常由同一家元器件供应商提供。2011年,GPS的附带率比移动基带略高,我们认为,随着平板电脑越来越多地被当着移动设备使用,GPS的附带率会提升。”
27%配备3G/4G移动基带模块
汤森称:“随着更多设备上生态系统的涌现,以及厂商对更经济的解决方案的追求,3G和4G移动基带模块的配备率由2010年的40%下滑到了2011年的27%。ABI预测两年以后这一数值才有望回归到2010年的水平。要让平板电脑成为配备3G/4G移动基带模块的主要设备,则需要花更长的时间。”
企业购买占比15%
汤森称:“在所有平板电脑买家中,消费者占绝大多数,他们在家中和办公室会使用平板,只有15%的平板电脑例外。但这15%并不是大型企业的平板电脑购买量,而是一些个体或小公司。一般来说,个人在家中或小型办公室办公的,会购买平板电脑。对IT公司来说,向已有智能手机和笔记本的用户提供平板电脑还是一个持续的挑战。”