详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM、台积公司携手推进FinFET工艺64位ARM处理器开发与工艺优化
电子工程网    发表于   2012-24
ARM 与台积公司今日共同宣布一项为期多年的合作协议,将双方的合作延续至20纳米工艺以下,通过台积公司的FinFET工艺提供ARM的处理器技术,让芯片设计商在应用处理器领域也能扩展其市场优势。此项合作将为 ARMv8 架构下的新一代64位ARM 处理器、ARM Artisan 物理IP以及台积公司的FinFET工艺技术进行优化,以应用于要求高性能与节能兼具的移动及企业级市场。

此次合作涵盖了两家公司的技术信息共享与反馈,协助提升ARM硅知识产权与台积公司工艺技术的开发。ARM将藉助工艺信息,打造兼顾功耗、性能与面积(Power, Performance and Area, PPA)的优化完整解决方案,以降低风险并促使客户尽早采用。台积公司将藉由ARM的处理器和技术,为先进的FinFET工艺技术制定基准点并进行校正。通过台积公司FinFET技术与ARMv8架构的整合,芯片设计产业可取得能跨越多重细分市场且持续创新的解决方案。此外,这项合作将可改善硅工艺、物理IP和处理器技术,共同促成崭新的系统单芯片(SoC)创新,并缩短产品上市时间。

ARMv8 架构延续了ARM低功耗的产业地位,藉由一项全新的节能64位执行状态,满足高端移动、企业级和服务器应用的性能需求。 64位架构是专门为实现节能而设计。企业运算与网络基础架构是移动与云计算市场的根基,而为了实现企业运算与网络基础架构,64位内存寻址和高端性能是必备的条件。

台积公司的FinFET工艺可显著地改善速度与功耗,并且降低漏电流。这些优势克服了先进SoC技术进一步微缩时所遇到的关键障碍。ARM处理器和物理IP将利用这些特性保持市场地位,两家公司的共同客户在进行SoC创新设计时也可同时受益。

ARM执行副总裁暨处理器部门及物理IP部门总经理 Simon Segars 表示:“通过与台积公司的密切合作,我们将能利用台积公司的专长,在先进硅工艺技术中迅速地大幅提升高度整合SoC的量产。这项持续深入的合作关系可以让我们的客户尽早利用FinFET技术,推出高效节能的产品。”

台积公司研究发展副总经理侯永清博士指出:“此次合作使得两大产业企业能够比以往更早地携手合作,通过ARM 64位处理器与物理IP对FinFET工艺进行优化。因此,我们能够成功地实现高速、低电压与低漏电流的目标,进而满足双方共同客户的要求,并实现产品迅速上市的目标。”

标签: ARM Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续