详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM拟抢攻20%笔电市场
电子工程网    发表于   2012-07-26
据 Dow Jones 报导,处理器IP授权商ARM公司CEOWarren East表示,预估内含 ARM 核心的处理器,将在2014或2015年拿下10%~20%的笔记型电脑市场。而这个数字,将比英特尔 ( Intel )进军智慧手机市场打算拿下的部份还高。

大众对英特尔处理器架构的认知普遍是高性能;而ARM 则代表着更好的功耗,多年来,二者分别在PC和行动电话市场居主导地位。现在,这两家公司开始向对手擅长的领域发起挑战。英特尔的业务模式包含了提供晶片,以及主导晶片架构的定义;ARM则是授权处理器核心给晶片厂商,这些晶片商与OEM厂商密切合作。

该报导称ARM希望能在2014或2015年拿下10%~20%的笔电市场,但 ARM 也预估,英特尔在智慧手机仅能拿下小量市占率,大约只有5%~10%左右。该报导援引East 的谈话指出:“对英特尔来说,这家公司已经很难像在PC市场那样占据统治地位,但它仍将是非常值得信任的厂商。”

在PC市场,East认为ARM架构处理器的成本要比英特尔架构的低。ARM处理器供应商从每一颗用于智慧手机的晶片通常可以获得20美元。就算他们为满足PC的需求量身定制晶片功能,使价格提高到25美元,也远比英特尔处理器晶片强制规定的80到200美元有竞争力。

标签: ARM Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续