详情页
首页>资料大全>企业资讯
Databeans发布2011年模拟芯片市场排名
电子工程世界    发表于   2012-07-27

日前,市场调研机构Databeans公布了2011年 模拟 芯片市场前十大厂商排名,收购了美国国家半导体的德州仪器年增长超过5%,以15%的市占率遥遥,排名第二的意法半导体则由于欧洲经济的衰退以及ST-E公司利润的下滑,致使公司出现了3个百分点的年度衰退。而排名第三的ADI继续稳定。

2011年全球 模拟芯片 产值为423.4亿美元,与2010年422.9亿美元持平。但我们可以看出,模拟芯片如同数字芯片类似,都有所谓的集群效应,前十大厂商几乎都有所增长,未来随着工艺水平的进一步提高,大的模拟芯片制造商继续改善制程以提高生产率从而降低生产成本,小企业所赖以生存的低价格策略将很难奏效。Databeans统计,排除前十大厂商,其他模拟芯片公司的总产值衰退了4%。

2011年,消费电子虽然衰退,但在工业及汽车电子中,模拟产品衰退幅度并不大,而在2012年中,预计消费电子将出现增长,所以包括德州仪器等一批芯片厂,已经将视角放在消费电子领域。

2011年,Skyworks是市场的赢家,究其原因则是苹果产品的热卖,带动PA供应商Skyworks增长了超过27%,再加上NS的退出,排名由第9跃居到第7。而收购了三洋的安森美,排名也提高了两位。

以下是详细的市场排名及收益状况一览:


标签: 模拟 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续