详情页
首页>资料大全>企业资讯
戴尔正式宣布基于ARM架构服务器
电子工程网    发表于   2012-07-31
ARM 架构的CPU一般出现在我们的手机、平板、机顶盒或者电视里面,但在不久之后,它们会大踏步迈入一个新的领域服务器、计算中心、甚至超级计算机。

早在2月份,戴尔就暗示自己正在和ARM一起,测试基于ARM架构的服务器。今天,戴尔正式宣布,它已经推出了基于ARM架构的服务器,代号“ Copper” 。

我们知道,x86 CPU的性能要远远超过ARM CPU,而且服务器软件基本都是基于x86架构,ARM在这方面几乎是空白,戴尔为什么要用这么一种看起来很弱小的CPU来搭建服务器呢?答案只有一个字:钱。

x86 服务器 的搭建成本已经越来越高,一颗英特尔Xeon志强处理器价格就高达数千美元,它的能耗可能高达上百瓦,与之相称的电源、主机板、散热器价格都不会便宜。用这样的处理器来搭建服务器,终肯定价格不菲。

而ARM CPU在这方面就要好得多,戴尔“Copper”单个计算节点(包含CPU、内存、主机板等所有配件)的典型热功耗仅为15瓦特,一个完整的服务器集群功耗很可能小于750W。“Copper”也具备自己的高速总线,节点之间互联性能很强,在戴尔提供的视频里,“Copper”很轻易就构建了一个48节点的计算集群。

此外,体积小巧也是ARM服务器的重要优势,戴尔表示,传统的PC机架里可以放进4个ARM计算节点,总共48计算节点的服务器集群可以塞进一台单一的3U

此外,体积小巧也是ARM服务器的重要优势,戴尔表示,传统的PC机架里可以放进4个ARM计算节点,总共48计算节点的服务器集群可以塞进一台单一的3U C5000机柜。

虽然每一个 ARM CPU的运算能力都大大逊色于x86 CPU,但用同样的钱可以买更多的ARM CPU,搭建更多的节点,终得到相同的性能。而戴尔认为,ARM服务器的每瓦特性能要优于x86服务器,好汉架不住人多就是这个道理。

目前,戴尔已经开始为感兴趣的合作伙伴提供“Copper”ARM服务器用于测试,并与戴尔德克萨斯高级计算中心(TACC)展开深入合作,研究基于ARM的远程服务器集群解决方案,这些计划都将在今年第到位。

当然,对于ARM而言,现在高兴还为时尚早。戴尔副总裁兼服务器平台总经理Forrest Norrod就谨慎的表示:“戴尔一些客户对低功耗ARM处理器表现出浓厚兴趣,因为这关系到数据中心的耗电和密集度等问题。而对于ARM架构的软件环境,情况却不容乐观。”

标签: 戴尔 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续