详情页
首页>资料大全>企业资讯
我国计划打造全国统一的标准CPU架构
电子工程网    发表于   2012-07-31
根据多路消息判断,中 国政府正在着手打造树立一个全国统一的 CPU 架构标准(ISA). 这项标准将主要适用于有政府背景的采购,研发项目.国有企业,私营企业,其中包括全世界的电信运营商中国移动等机构都将采用这一标准. 此举可以看做是国家为了打破西方技术垄断所做的努力.


目前可以考虑的备选架构有五种:MIPS, Alpha, ARM, Power, 以及本土研发的UPU.但是也不排除国家发布一种全新的架构作为标准.在三月,包括例如华为,中兴等企业代表已经与政府高官们开会来讨论这一事件.根据MIPS的副主席所说,终的决定将会在未来的几个月之内见分晓.

在此之前,我国与 MIPS 以及Alpha有着悠久的联系.我国自主研发的龙芯便是基于MIPS,目前在百万计的学校计算机上都能看到.我国的台超级计算机神威蓝光中搭载的便是神威处理器(下图),基于Alpha架构.


MIPS 近期的生意非常不景气,可能会被并购.当然,我国政府有足够的纳税人来支付这笔交易.

另据报道,中国现在持有34个ARM架构授权.不过我国可能不会考虑这种架构,因为一个授权就被要价500万美刀.相比之下,Power架构要便宜一些,但是它没有像ARM以及MIPS那样丰富的软件环境.神威/Alpha也是选择之一,但是它们的问题就是数量太少,无法与MIPS相提并论.

另一个选择就是开发一种新的架构.但是,这将耗费大量的人力物力,去开发软件(编译器,培养程序猿,码软件),硬件(CPU,芯片组,主板等).当然,这种选择的好处也是的.

标签: CPU Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续