详情页
首页>资料大全>企业资讯
微软宣布Windows+8开发完成+正式发布RTM版本
电子工程网    发表于   2012-08-02
微软今天宣布, Windows 8 操作系统已经正式向硬件制造商发布RTM版,这标志着Windows 8的代码开发工作已经完成。自此,微软的合作伙伴便可以开始为Windows 8的全球正式上市准备相关的硬件产品。

微软称,自从2011年9月Windows 8开发者预览版发布以来,微软不断地收到来自全球用户和开发人员的积极反馈,有效地推动了Windows 8代码开发工作的完成。

自2012年8月中旬起,包括开发人员、IT专业人士及合作伙伴在内的指定人员将能够提早获得终的Windows 8 RTM代码 。

以下是一些重要的时间点:

8月15日:为Windows 8开发全新应用的开发人员将能够通过MSDN Subscription下载正式版的Windows 8,并访问Windows Dev Center获取Visual Studio 2012的终build版本。

8月15日:在企业机构中测试Windows 8的IT专业人士将通过TechNet Subscription而获得Windows 8正式版。

8月16日:当前拥有Windows软件保障(SA)的用户将能够通过批量授权服务中心(VLSC)来下载Windows 8企业版,让用户能够在自己的企业机构中测试并开始部署Windows 8企业版。

8月16日:微软合作伙伴网络(MPN)成员将获得Windows 8。

8月20日:微软行动宝盒提供商(MAPS)将获得Windows 8。

9月1日:无软件保障的批量授权客户将能够通过微软批量授权经销商购买Windows 8。

开发人员可以访问Windows Dev Center获取设计、开发以及在Windows 应用商店(Windows Store)中销售应用所需的所有工具和资源。预览版阶段的所有应用都是免费的,但从Windows 8 RTM阶段开始,开发者可以开始收费,因此使用RTM版本的用户将会在Windows 应用商店中开始看到付费应用。

对于微软Windows 8正式进入RTM阶段并越来越接近终版本的正式发布,微软的合作伙伴给予了积极反馈。人人网副总裁,人人无线总经理吴疆说:“Windows 8是有着革新意义的新一代操作系统,对平板设备的普及尤其有着非凡的意义。同时我们认为 Windows 8是一个非常创新的平台,跨越了PC和平板,这预示微软将来会在移动产业大规模布局。而且你可以看到任何第三方程序都可以调用系统级的’Contracts’,它是一个非常开放的操作系统,这对于我们来构建生态系统是非常有帮助的。“

标签: Windows 8 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续