21ic讯 Tensilica日前宣布加入致力于推动Wi-Fi®和设备互联操作性的Wi-Fi 联盟®。Tensilica是业界的多标准3G/LTE/ LTE-Advanced调制解调器和应用软件的IP核供应商,在WiFi标准上,同样有领导厂商正在使用Tensilica的数据处理器(DPU)。如今,Tensilica计划将 Wi-Fi 标准集成至其多标准无线电功能平台。 Tensilica 的多项DPU设计都是Wi-Fi标准的理想之选,包括业界流行的ConnX D2和BBE DSP(数字信号处理器)系列产品。
Wi-Fi联盟CEO Edgar Figueroa表示:“我们祝贺Tensilica成为Wi-Fi联盟的一员,此举充分展现了Tensilica持续推动Wi-Fi技术和改善用户体验的决心。”
Tensilica基带业务部副总裁兼总经理Eric Dewannain表示:“Tensilica加入Wi-Fi联盟旨在助力行业发展并为下一代Wi-Fi芯片提供低功耗的可编程解决方案,Tensilica的ConnX BBE 32 UE DSP在低功耗和高性能方面实现了平衡。”
ConnX BBE 32 UE是Tensilica 针对无线通信优化的DSP系列产品之一。Tensilica DSP系列涵盖了从备受业界青睐的双MAC ConnX D2到64-MAC ConnX BBE64等产品,这些产品可从容应对Wi-Fi、2G、3G、HSPA+、LTE和LTE-Advanced等通信标准的需求。Tensilica所有DSP产品均支持C语言编程并完全兼容上层软件工具和设计环境,由此可极大简化软件开发过程。
ConnX BBE32 UE DSP产品专门为实现手持设备低功耗、高性能而设计,可满足LTE/ LTE-Advanced等通信标准中的严苛需求。该DSP针对3G和LTE端到端实现进行优化并经过了完整的上行/下行平台的验证,包括LTE信道估计和MIMO(多输入,多输出)等复数信号处理算法域。