详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPad第二季度平板市场份额达68%
电子工程网    发表于   2012-08-07
市场研究 公司IDC周四公布的数据显示,第二季度,苹果 iPad 的出货量超过1700万台,在全球平板电脑市场的份额为68%,比去年同期高近7%。

数据显示,第二季度,全球平板电脑出货总量为2500万台。亚马逊Kindle Fire未能成为iPad真正的竞争对手。在经历了糟糕的季度之后,Kindle Fire第二季度的出货量出现反弹,至130万台,这使亚马逊成为全球第三大平板电脑厂商。而三星以240万台的销量排名全球第二。

相对于 智能手机 ,平板电脑出货量的增长仍表现强劲。IDC表示,第二季度全球平板电脑出货量同比增长66%,而智能手机出货量仅同比增长约32%。以厂商来看,苹果、三星和华硕的平板电脑出货量同比分别增长84%、118%和116%。

由于缺乏竞争对手,iPad仍是消费者青睐的平板电脑。IDC移动互联设备研究主管汤姆·梅内利(Tom Meinelli)指出,苹果在一些垂直市场表现强劲,尤其是在教育市场。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)此前也表示,iPad的出货量增长在成熟市场出现放缓,但新兴市场的增长仍明显带来不同。

近期,谷歌和华硕合作推出了Nexus 7平板电脑。这款平板电脑已获得业内好评,而价格与Kindle Fire一致,为199美元。此外还有传闻称,亚马逊将推出尺寸更大的平板电脑,而苹果将推出尺寸较小的iPad。采用Windows 8系统的平板电脑也即将面市。IDC客户端与显示器研究副总裁鲍勃·奥多内尔(Bob O"Donnell)预计,采用Windows 8和Windows RT的平板电脑将于10月底面市。

不过他认为,消费者有可能会被Kindle Fire、Nexus 7,以及采用Windows 8和Windows RT系统的平板电脑迷惑,终选择市场的者iPad。这将有利于苹果。此外消费者也有可能观望下一代产品的面市。
标签: iPad Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续