详情页
首页>资料大全>企业资讯
Microchip与Digilent联合推出32位单片机开发平台
EEWORLD    发表于   2011-06-21

其32位性能有助于业余爱好者和学者在项目中集成电子器件

  的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)与Digilent, Inc.(美国Digilent公司)宣布,推出首款兼容Arduino™硬件和软件的基于32位单片机的开源开发平台。由Microchip授权设计合作伙伴——Digilent设计和制造的chipKIT™平台是业内首款也是一款32位Arduino解决方案。即使业余爱好者和学者根本没有电子工程背景,也可以利用这一平台以低廉的成本在其项目中轻松集成电子器件。该平台由两块基于PIC32的开发板和 开源软件组成,与Arduino编程语言和开发环境兼容,这得益于Mark Sproul和Rick Anderson在Fair Use Building and ResearchLabs付出的辛勤努力。chipKIT硬件与现有3.3VArduino shield和应用程序兼容,可以利用Arduino IDE修正版本和现有Arduino资源(如代码示例、函数库、参考和教程)进行开发。该平台为Arduino社区提供了一个前所未有的功能,并以低廉的价格实现了所有现有Arduino解决方案四倍的性能。

  机械工程、计算机科学乃至艺术等各类专业的业余爱好者和学者都需要易于使用的低成本解决方案来创建项目。基于PIC32的 chipKIT板可实现80MHz的性能,并提供高达512 KB的闪存,以及高达128KB的RAM。这些板具备的连接外设包括以太网、CAN和USB(全速主机、设备和OTG),还具有多个定时器、一个16通道1 MSPS模数转换器(ADC)、两个比较器和多个I2C™、SPI和UART接口等外设。chipKIT不仅是首款可提供32位性能的与Arduino兼 容的平台,而且Microchip的PIC32单片机也是同类产品中性能的32位单片机,采用了来自MIPS科技公司的业界的MIPS32® M4K®内核。

  在软件工程方面的巨大投入可以确保与现有Arduino shield、应用程序和课件的兼容性。Arduino编程环境已经过了修改和扩展,以便同时支持基于PIC32的chipKIT板和传统的Arduino板。Arduino标准函数库也进行了修改,以支持chipKIT板和传统Arduino板。所有这些工作均对开源Arduino社区做出 了贡献。除了少数shield需要5V操作,许多现有Arduino硬件和软件草图均与chipKIT平台兼容,无需修改。

  Microchip开发系统部副总裁Derek Carlson表示:“不管有没有电子工程背景,学生、教育工作者和业余爱好者都在寻找低成本的解决方案,以便能够将电子器件轻松集成到他们的项目当中。 chipKIT板和软件可以满足这些需求,以较低成本提供更多的特性、性能和功能,这是市场上任何其他Arduino解决方案所无法做到的。”

  Digilent公司总裁Clint Cole表示:“chipKIT平台是业内首款也是一款32位解决方案。学者和业余爱好者可以将开发板插入自己的设计,下载开源软件,几分钟内即可搭建并运行他们的项目。”

  MIPS科技公司市场营销及业务发展副总裁Art Swift表示:“chipKIT平台可使学术界和业余爱好者更好地体验MIPS®架构卓越的性能效率,这点多年来受到许多专业电子设计人员的青睐。”
标签: Microchip Digilent Arduino chipKIT 32位单片机 业余爱好者 芯片