富士通,NTT DoCoMo公司和NEC公司本周三(8月1日)共同成立了一个新的公司,主要生产
智能手机
的芯片,这一举动是为了削弱日本企业对外国产手机芯片的依赖。
该合资公司将直接对抗世界上的的移动芯片制造商高通公司,在当前畅销的智能手机和平板电脑核心微晶片供货商中,确立日本公司的地位。
公司名称是Access Network Technology Ltd,,富士通集团将拥有该公司52.8%的股份,先前富士通本打算自己来经营它。
该公司表示,NTT DoCoMo和NEC将分别拥有19.9%和17.8%的股份,而富士通半导体有限公司将拥有剩余的9.5%。
该合资企业将开发用于控制
无线通信
和信号的芯片,并进行外包生产。
新公司将力争在2014年获得智能手机芯片的全球市场份额的7%,富士通表示。
新公司还将研究高速的长期演进(
LTE
)网络和下一代网络技术产品的。
与松下公司一起,本次联手的三家公司均在去年宣布与韩国三星电子合作,以制造自己的手机芯片。
但由于几家公司的合作条款未能达成一致,该代工协议在今年四月被取消。
智能手机和平板制造商的供应链在今年早些时候人心惶惶,因为高通在4月发出警告说,由于台湾半导体合同制造尚的产能短缺,将是无法满足其芯片的出货需求。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04