详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星3.1亿美金收购CSR手机连接定位部门
国际电子商情网    发表于   2012-08-09
三星 电子(Samsung Electronics)宣布以3.10亿美元的价格, 收购 CSR 的手机连结与 定位 (handset connectivity and location)相关技术部门;此外三星也将额外投资3,440万美元,收购4.9%的CSR股份。

这桩交易将让CSR能更专注发展高利润、高成长性的其它业务,包括语音/音乐、车用资通讯娱乐、室内定位、影像与 蓝牙 智能装置。CSR (全名为Cambridge Silicon Radio)成立于1998年,是由英国Cambridge Consultants所独立出来的公司;CSR计划透过要约收购的方式,将三星收购金额中的2.85亿美元回馈给股东。

三星与CSR的交易预计在2012年第四季完成;双方的协议还包括CSR将把手机连结与定位技术研发部门的所有人员(310人)以及相关技术的专利权之转移。不过,与CSR现有手机产品相关的营收不包括在转移的范围内;此外,CSR也保留了在非手机与 移动装置 领域使用未来连结与定位技术的权利,例如CSR9800。


标签: 三星 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续