据外电消息报道,从传统意义上来说,Q3是一年中增长为强劲的季度,但是今年的 Q3 并没有遵守这一传统,行业预测比一般的增长指导还要糟糕。
SeekingAlpha指出,英特尔增长2%到10%,高通增长幅度为-4%到5%,TI为-4%到+4%,ST为-5%到+5.5%,博通(Broadcom)为1%到9%,而Altera为2%到6%。
也有一些例外的情况:CirrusLogic(凌云逻辑)Q3增长72%至92%,这与苹果推出7英寸平板电脑和/或iPhone5有关。苹果是Cirrus的客户。
然后是SanDisk(闪迪)公司,增长幅度为11%至21%,暗示SSD的需求或大增。“我们SSDSKU的增长依然十分良好”,有人在业绩发布会中表示,“我们正借助SSD软件解决方案提高公司的价值链”。
Skyworks(思佳讯)在Q1和Q2实现增长6.6%后,Q3的增幅介乎7%至8%;MediaTek增幅为13%至18%,Triquint增幅介乎10%至15%。
情况更为糟糕的是:ST增幅介乎-5%到+5.5%;Freescale增幅介乎-7%到+2%;PMC-Sierra增幅介乎-6%到0%;Maxim增幅介乎0%到+5%——所有公司均表示, 半导体行业 困难重重。